This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745 SPI 与 ADS1274连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745, ADS1274, OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630958/tms320c6745-spi-connection-with-ads1274

主题中讨论的其他器件:TMS320C6745ADS1274OMAP-L137

您好!

我´m´ve DSP TMS320C6745 (PTP 格式)的原理图、因此我一直在寻找 EVMOMAPL137原理图。

我想将 ADS1274 (SPI 格式)与 DSP 连接起来(我也看过了 ADS1274EVM 原理图)、我有一些问题。

我认为 SPIx_SOMI 引脚在 D 型触发器(格式000)退出时连接、SPIx_CLK 引脚与 SCLK 输入连接(图88。 ADS1274数据表)。 CLK 输入与27MHz 振荡器连接、fSCLK/fCLK 比率 为1、1/2、1/4、1/8等 但我不知道 DRDYn 输出在哪里连接。 DSP 有一个名为 SPIx_ENAn 的引脚、当 DSP 在主控模式下工作时、该引脚用作输入。 我可以将 ADC 的 DRDYn 输出连接到此引脚、还是应该将其连接到 GPIO 引脚?

其他问题。 我有 ADS1274EVM、如果我获得 EVM OMAP L137、我可以通过5-6K 接口或类似的接口进行连接? 它将用于测试目的。

 

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    我在研究这一点、当我有更多信息时、我将更新该主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADS1274EVM 具有输出引脚的 SPI 接口、因此您应该能够使用 SPI_SCLK、SPI_SOMI 和 SPI_SIMO 引脚将其连接到 TMS320C6745 SPI (您可以在3引脚模式下工作)并连接一个中断(您可以使用 GPIO)、请参阅表3。 《ADS1x7xEVM 重要连接用户指南》(www.ti.com/.../sbau197a.pdf)

    您还应该能够使用扩展接头上的 OMAP-L137 EVM SPI 引脚连接到 ADS1274 EVM。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好、感谢您的回答、

    ADS1274EVM 仅用于测试目的。 我想使用 DPS 和 ADS1274设计一个新的 PCB。 在我的情况下、我不需要 SPI_SIMO、因为我只想将数据从 ADC 发送到 DSP、但是、正如我在 ADS1274数据表上所读的那样、在 SPI 模式下、我需要 DRDYn 信号来读取数据。 因此、我必须将该信号直接连接到 DSP、但我不知道 SPI_ENAn 引脚是正确的还是应该使用 DSP 的 GPIO 引脚。

    此致、
    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    您能否在精密转换器论坛中发布此特定问题:
    e2e.ti.com/.../73

    我发现了一些有关 ADS1274器件 SPI 模式的有争议的信息、我不熟悉器件细节以选择合适的信息来提供。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan、我将在精密转换器论坛中发帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我现在将结束本次讨论。