您好!
我´m´ve DSP TMS320C6745 (PTP 格式)的原理图、因此我一直在寻找 EVMOMAPL137原理图。
我想将 ADS1274 (SPI 格式)与 DSP 连接起来(我也看过了 ADS1274EVM 原理图)、我有一些问题。
我认为 SPIx_SOMI 引脚在 D 型触发器(格式000)退出时连接、SPIx_CLK 引脚与 SCLK 输入连接(图88。 ADS1274数据表)。 CLK 输入与27MHz 振荡器连接、fSCLK/fCLK 比率 为1、1/2、1/4、1/8等 但我不知道 DRDYn 输出在哪里连接。 DSP 有一个名为 SPIx_ENAn 的引脚、当 DSP 在主控模式下工作时、该引脚用作输入。 我可以将 ADC 的 DRDYn 输出连接到此引脚、还是应该将其连接到 GPIO 引脚?
其他问题。 我有 ADS1274EVM、如果我获得 EVM OMAP L137、我可以通过5-6K 接口或类似的接口进行连接? 它将用于测试目的。
非常感谢。