请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3715 工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试了解 Nand 中的哪些块应用于 Nand 引导。
前2个块是否用于冗余,因此如果其中一个块不能正常工作,则检查另一个块?
我尝试从 TRM 中了解如何处理它、但找不到有关此 SPL 冗余的说明。
请您描述一下吗?
根据我的测试、似乎块0和块1都可以用于 SPL 引导、但在 尝试下一个块之前、我不理解每个块中实际搜索的内容。
谢谢、
已运行