This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3715:NAND 引导和冗余

Guru**** 2560380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626302/linux-am3715-nand-boot-and-redundancy

器件型号:AM3715

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试了解 Nand 中的哪些块应用于 Nand 引导。

前2个块是否用于冗余,因此如果其中一个块不能正常工作,则检查另一个块?

我尝试从 TRM 中了解如何处理它、但找不到有关此 SPL 冗余的说明。

请您描述一下吗?

根据我的测试、似乎块0和块1都可以用于 SPL 引导、但在 尝试下一个块之前、我不理解每个块中实际搜索的内容。

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。 请说明要使用的 u-boot 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 u-boot 2009.11.psp03.00.01.06.SDK 和 x-loader 1.46.psp03