请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
这是通过 PWRONRSTn 引脚重置 AM335x 的确认。
在我们客户的应用中、所有电源域(VDDSHV1至 VDDSHV6)
由单独的 IC 持续监控。
如果电压稍有变化、高于"建议工作电压"
如数据表中所述、将通过 PWRONRSTn 引脚向 AM335x 发出复位信号。
我们希望确认以下几点。
1、复位操作(PWRONRSTn)是否正常工作、即使是
PWRONRST 的电压域(VDDSHV6)是否高于建议的工作电压?
即高于3.135至3.465V 但低于绝对最大额定值。
如果 AM335x 电压域(VDDSHV1至 VDDSHV6)低于、则复位操作是否正常
绝对最大额定值,但大于建议的工作电压?
此致
Paddu