This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:复位高于建议的工作电压

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633339/am3352-reset-above-recommended-operating-voltage

器件型号:AM3352

您好!

这是通过 PWRONRSTn 引脚重置 AM335x 的确认。

在我们客户的应用中、所有电源域(VDDSHV1至 VDDSHV6)
由单独的 IC 持续监控。
如果电压稍有变化、高于"建议工作电压"
如数据表中所述、将通过 PWRONRSTn 引脚向 AM335x 发出复位信号。

我们希望确认以下几点。

1、复位操作(PWRONRSTn)是否正常工作、即使是
 PWRONRST 的电压域(VDDSHV6)是否高于建议的工作电压?
 即高于3.135至3.465V 但低于绝对最大额定值。

如果 AM335x 电压域(VDDSHV1至 VDDSHV6)低于、则复位操作是否正常
 绝对最大额定值,但大于建议的工作电压?

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计必须满足建议的工作条件。 我们无法讨论如果器件在规格之外运行会发生什么情况。 请参阅 AM335x 数据表修订版 J 第5.1节中表格下方的注1:

    "。。 在这些条件下或者在超出建议运行条件下所标明条件的任何其他条件下、器件的功能运行在此并未说明。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    谢谢

    是的、此应用程序设计为在规范范围内工作。

    您提到的"注意1"是关于"绝对最大额定值"
    但我们的问题是"建议工作电压"。

    这个问题背后的整个想法是、我们不想运行
    AM335x 超出规格、甚至片刻即可。
    因此、所有电压域都将持续监控、并将进行复位
    即使与数据表规格略有差异、也会执行该操作。

    只是想知道在这种情况下 PWRONRSTn 是否正常工作。

    此致
    巴杜语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请仔细阅读我上一篇文章中以黄色突出显示的文本:

    "。。 对于建议运行条件以外的任何其他条件、器件的功能运行在此并未说明。"