请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
你(们)好
我已使用以下链接中提供的最新 SDK 启动了 Beagle Bone 我正在尝试测试内部 Beagle Bone 上的 EEPROM 工作情况
我已附加了我在获取默认图像时发现的错误日志
请告诉我、是否要在任何文件中修改任何内容、以使该 EEPROM 能够执行这些步骤
请就此提供帮助我一直在发布此问题、但未能获得合理的答案请就此提供帮助
1.538476] tilcdc 4830e000。lcdc:没有报告的连接器连接模式 [1.545706] [DRM]无法找到任何 CRTC 或尺寸-变为1024x768 [1.559728] 控制台:切换到彩色帧缓冲器设备128x48 [1.570871] tilcdc 4830e000。lcdc:fb0: 帧缓冲器设备[1.559743] 400kHz 时的总线0 rev0.11 [1.722866] omap_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2 rev0.11 [1.730582] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0) [1.736265] ALSA 器 件列表:[1.739255]找不到声卡。 [1.746522] mmc1:位于地址0001 [1.753435] 的新高速 MMC 卡 mmcblk1:0001 MMC04G 3.66 GiB [1.758234] mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 1.00 MIB [1.765170] mmcblk1234] mmcble1:0001 MMC04G 分区1:1.001ble1 MMC04G 1.002p 1: 1 MMC143bl 1 mc1:1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 恢复完成 [ 3.556358] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 opts:(null) [ 3.564702] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。 [3.581142] devtmpfs:mounted [3.588326] 释放未使用的内核内存:1024K (c0b00000 - c0c00000) [3.892685] systemd[1]:系统在构建时间之前的时间、提前时钟。 [3.980464] systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTS) [3.999498] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM。 欢迎来到 Arago 2017.05! [4.033289] systemd[1]:将主机名设置为 。 [4.350983] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]在'Service'[4.624956] systemd[1]:sockets.target:found ordering cycle on sockets.target/start [4.632929] systemd[1]:target:found on av64i-socket.target[1] alignment.service/start:systemsendependency seds[4.648d] sedesn:systemd.sendedesn:[4.648d] 已找到对 basic.target/start [4.663438] systemd[1]:sockets.target:找到对 sockets.target/start [跳过]订购周期的依赖,跳过 Avah...S/DNS-SD 堆栈激活套接 字[跳过]订购周期,跳过 alignment.service [ OK ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。 [ 确定 ]已创建切片系统切片。 [ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。 [ 确定 ]收听日志套接字。 [ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。 正在安装 POSIX 消息队列文件系统... [ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。 正在开始在/dev/中 创建静态设备节点... 正在启动设置虚拟控制台... 正在安装调试文件系统... [ 确定 ]已到达目标远程文件系统。 [ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。 [ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。 [ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。 [ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。 正在启动加载内核模块... [5.210860] cryptodev:加载树外模块并使内核正常运行。 [5.221112] cryptodev:已加载驱动程序1.8。 正在启动日记账服务... [ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。 [ 确定 ]已达到目标交换。 正在安装临时目录... [ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。 [ 确定 ]已到达目标路径。 正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统... [ 确定 ]已创建层用户和会话层。 [ 确定 ]已到达目标层面。 [5.509040] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 opts:(null) [ OK ]已安装调试文件系统。 [ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。 [ 确定 ]已挂载的临时目录。 [ 确定 ]已启动日志服务。 [ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。 [ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。 [ 确定 ]已开始加载内核模块。 [ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。 正在启动 udev 冷插拔所有设备... 正在开始应用内核变量... 正在安装配置文件系统... 正在启动 udev 内核设备管理器... [ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。 安装/media/ram... 安装/var/volatile... 正在开始将日志刷新到持久存储... [ 确定 ]已挂载配置文件系统。 [ 确定 ]已安装/var/volatile. [ 确定 ]已安装/media/ram. [ 确定 ]已开始应用内核变量。 [ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。 [6.432693] systemd-journale[101]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求 [ 确定 ]已将刷新日志启动到永久存储。 [ 确定 ]已到达目标本地文件系统。 正在开始创建易失性文件和目录... 正在启动加载/保存随机种子... [ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。 [ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。 正在启动网络时间同步... 正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机... [ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。 [ 确定 ]已开始网络时间同步。 [ 确定 ]已同步达到目标系统时间。 正在开始同步系统和硬件时钟... [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。 有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。 [7.752641] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e320.RTC 注册为 rtc0 [7.916198] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒 [ 确定 ]启动 udev 冷插拔所有设备。 [ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0. [ 确定 ]已达到目标系统初始化。 [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。 [ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。 [ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。 [ 确定 ]已达到目标套接字。 [ 确定 ]已到达目标基本系统。 正在启动登录服务... [ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线 [8.778737] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2 [8.880092] OMAP-AES 53500000。AES:将运行具有实时优先级的请求泵 [8.957656] OMAP-SHIM 53100000。SHam:OMAP 版本4.3上的硬件加速器 [409.0593] wkup_IPC_44m3_w113m3_wbupkup: 无法在 次要版本1 上获取 rproc 句柄[9.109811][DRM]已初始化 PVR 1.14.3699939 20110701 [9.163279] 远程 处理器0:wproc_m3可用[9.285204] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄[9.291000]远程 处理器0:启动 wproc_m3186固件[9.2435x]远程控制[9.451]远程控制固件[9.341pw_mv] 远程处理器 wkup_m3现已启动 [9.341480] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192 正在启动网络服务... [9.721118] PM:引导加载程序不支持仅 RTC! 正在启动 uim-sysfs.service ... [9.796577] ASOC-simple card sound:HDMI-hifi.0 <-> 48038000 McASP 映射正常 启动电话服务... [ 确定 ]已启动内核日志服务。 [ 确定 ]开始每日清理临时目录。 [ 确定 ]达到目标计时器。 [ 确定 ]已启动系统日志服务。 [10.195678] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0) [10.201044] net eth0:已初始化 cpsw ale 版本1.4 正在启动有关 GPLv3软件包的打印通知... [10.352167] Net eth0:ALE Table size 1024 [ OK ] started Network Service。 [10.522740] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_bus:phy_addr=4a101000.MDIO:00) [10.646161] 蓝牙:核心版本2.22 [10.646248 ] NET:注册协议 包:phy_adr=4a101000.MDIO:00、[10.6282]蓝 牙连接管理器[ 10.6162]蓝牙[已初始化蓝牙10.6282]蓝牙:已初始化的蓝牙设备[ 10.6282]蓝牙 已初始 化 L2CAP 套接字层[10.646311] 蓝牙:已初始化 SCO 套接字层 [ 确定 ]找到器件/dev/ttyS3. [11.406611] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪 [11.680104] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。 [12.018659] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成 [12.059971] EXT4-FS (mmcblk1p2):使用有序数据模式安装文件系统。 OPTS:(空) [12.257907] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。 [ 确定 ]已启动电话服务。 [ 确定 ]启动登录服务。 [ 确定 ]找到设备/dev/mmcblk0p1. 正在启动 USB 小工具... [ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。 [ 确定 ]已到达目标网络。 正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈... 正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ... 正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序.... 正在启动允许用户会话... [ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。 正在开始网络名称解析... [ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。 [ 确定 ]已启动允许用户会话。 [ 确定 ]已开始网络名称解析。 [ 确定 ]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。 [14.986574] UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_multi]添加到待处理驱动 程序列表[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。 [ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。 [ 确定 ]已在 ttyS3上启动串行 Getty。 [15.409759] NET:注册的协议系列15 [失败]无法启动“启动 USB 小工具”。 有关详细信息、请参阅'stemctl status gadget-init.service'。 [16.369407] Initializing XFRM netlink socket [ OK ] started Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon。 [16.761904] 随机:crng init done [17.935310] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压 器[18.004169] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs [18.00433] usbcore:注册的新接口驱动程序集线 器[18.004357] usbcore: 已注册新设备驱动程序 USB [18.312973] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器 [18.570069] 使用随机自以太网地址 [18.596853] 使用随机主机以太网地址 [18.601351] 使用主机以太网地址: 78:A5:04:FD:E2:D2[18.695540] 使用随机自以太网地址 [18.700032] 使用随机主机以太网地址 [18.772194] 使用主机以太网地址:78:A5:04:FD:E2:D2[18.834574] uss usb0:主机 MAC 78:A5:04:E2:D2 [18.878166] 创建其他平台[ 18.97U:PRU:PRU:PRU:PRU:PRU 80:PRU:PRU:PRU:PRU:PRU 3774]子平台[18.9774:PRU:PRU 未找到/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域! [18.975306] IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域! [19.199241] 大容量存储功能,版本:2009/09/11 [19.231209] LUN:可移动文件:(无介质) [19.293009] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1 [19.368714] LUN 数量=1 [19.394827] g_multig_gadget:多功能复合小工具 [19.476075] g_multi-drmusb_madget [19.65b_musb.g_madb.g-musb] musb hrc 主机驱动 程序[19.594077] remoteproc remoteproc 1:4a334000.pru0可用 [ 19.594151] prU-rproc 4a334000.pru0:pru rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/pruss@4a300000/pru@4a334000 probed successfully [19.4a38000] pruproc rproc 节点 /ocp/pruss_soc_bus :19.4a384a300000/pru4300000 rproc 3rproc:pru4a3r3r300000/pru459rproc 1:prupruprupru400001.prupru40000000@@@3r3rproc 3rproc 3rproc 具有 CDC ECM [19.953624] musb-hdrc musb-hdrc.1:已注册新的 USB 总线、分配的总线编号1 [20.029304] 集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器 [20.051532] 集线器1-0:1.0:检测到1个端口 ______ _________ _ | _ |_|_____ __| _ |_|_|_ |_ | |.|。 |. ||_| _|. ||-|_|_|||_||_|_||_|||| |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| |||||||||| Arago 项目 "="">arago-project.org">http:/.../a> AM335x-EVM ttyS0 A335x-EVM 2013年7月5 日版 EVM 登录时间*** AM335x EVM AM3X-05 (小部分 注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包: autobbinutils cpp-symlinks cpp-symLinks g++-symLinks g++ gawg-dev gcc-symlinks gcc gdb gdbserver gstreamer1.0-cisav hidapi libperf o-utils libgmp10 libbidn11 libmpc3 libmpfr4 libmfrline-dev libnet6 m4 组件如果您不希望在 发行之前分发这些组件、请执行 libswig-m4。 这可以使用 opkg remove 命令来完成。 即 :拆下 Okg 其中 是上面列表中打印的名称 注:如果软件包是另一个软件包的依赖 项,则会通知您相关软件包。 您还应 使用--force-remove-of dependent-packages 选项 来删除依赖包以及 ********* (小部分 [22.588760] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定] _________ _________ _ | _ |_|_____ __| _ |_|_|_ |_ | |.|。 |. ||_| _|. ||-|| || |||||||||||| || ROOT@AM335x-EVM:/dev/ls bms hrafofs pttpybt 2 pttybt b 18 pttttybq 2 pttyrb 18 bt ttybq 2 pttybq 2 pttybt ttybq 2 pttybq 2 ttybq 2 ttybq 1 ttyrb 6 pttttybq 2 pttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 1 ttyrq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttyttybq 2 ttybq ttyd1 ttybq 2 tq ttybq tq tq ttyrq tq pytty23 tty1 dr pbdf tty24 tyryr2 fb ptys0 tty25 tty3 fb0 ptys1 tty26 tty4 fd ptys2 tty27 tty5 full ptys3 tty28 tty2 6 gpioch0 pty4 tchy29 gpiawr1 tys3 tty3 tty3 tty3 tty3 tty2 tty3 ttyr3 tty3 tty3 tty2 tty3 ttyr3 tty3 ttyr3 tty3 ttyr3 ttyr3 tty3 ttyr3 ttyr3 ttyr3 tty2 tty2 ttyr3 tty2 tty3 ttyr3 ttyr3 ttyrd initctl ptysb tty35 tythre 输入 ptysc tty36 ttyf kmem ptysd tty37 ttyS0 kmsg ptyse tty38 ttyS1 log ptysf tty39 ttyS2 loop-control pty0 tty4 tty3 loop0 ptytty1 tty40 tty4 tty4 tty4 tty4 tttttttttt3 tty4 tty4 tty4 tty4 ttttty4 ttttty4 ttttttttttty4 tty4 tty4 tty4 tty4 tty4 tty3 tty3 tty4 tty3 tty4 tty4 tty3 tty pkt7 tty46 ttysa loop7 ptyt8 tty47 ttyb mem ptyt9 tty48 ttyc memory_bandwidth ptyta tty49 tysd mmcblk0 ptyb tty5 ttyse mmcblk0p1 p1 ptyc 50 ttyf mmcblk0tty2 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty ttyt6 network_latency ptyu4 tty58 ttyt7 network_throughput ptyu5 tty59 tty8 null ptyu6 tty6 ttyt9 port ptyu7 tty60 ttyta ptyta ptyu8 ptyyu 61 pts ptypts ptyb9 ttyu6 tty6 tty6 ttyttytttyttty9 ttyu9 ttyttyu9 ttyu6 ttyu6 ttyu6 tty60 ptyptyptyptyttyu6 ptyptyptyu6 ptytty2 ttya ptyptyptyptyptyptyptyptyu pty2 pptyptyptyptyptyptyptyptypty pya1 v0 ttyS1 ttyyu3 ptya5 ptyv1 ttyS2 ttya6 ptyv2 ttya3 ttya5 ptya7 ptyv3 ttys4 ttya8 ptyv4 ttyttya7 ptya5 ptys6 ptya5 ptya5 ptya5 ttya7 ptyttydtya6 ttya6 ttys6 ttya8 ptyttys6 ttya6 ptya6 ptys6 ptya5 ptyttydtya6 ptya6 ptya6 ptys6 ptya5 ptyttydtya6 ptya6 ptydtya6 ptya6 ptydtya6 ptya6 ptys6 ttya6 ptya6 p ttyuf ptyb1 ptyvd ttya4 ttyv0 ptyb2 ptyve ttya5 ttyv1 ptyb3 ptyvf ttya6 ttyv2 ptyb4 ttyb0 ttya7 ttyb3 ptyb5 ptyb8 ttyb6 pttyb6 pttyb7 ttybw ttyb7 ttybttybw pttyb6 pttyttyb7 ttybw pttyttyb7 pwttybw pttyb6 pwttybttyttyb6 pwttyb7 pttybttybttyttyb6 pttybw pttyttyb6 pwttybttybttybttyb6 ptty7 pttybttybtty7 pttybtty pybw w9 ttyb0 ttyvc ptybw pyb1 ttybf ptybf ptybw ttyb2 ttyb0 ptywc ttyb3 ttyvf ptyb1 ptybd ttybd 4 ttybw ptybw 2 ptybw 5 ttyw1 ptybt ttybw pttybw 3 pttybt ttybw pttybw pttybw pttybw pttybw 6 pttybttybt ttybw pttybw pttybw 6 pttybttybtty3 pttybttybt ttybw pttybttybw pw3 pttybttybttybttybttybw pw3 ptty ttyw8 ptyca ptyx6 ttybd ttyw9 ptycb ptyx7 ttywa ptycc ptyx8 ttyybf ttywb ptyx9 dptyc0 ttywc ptyx1 ttyc1 ttyc1 ttyptyc1 ttyxb ttybp tty2 tty2 tty2 ptty1 tty2 tty2 tty2 tty2 ptty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 pttytty2 ptty2 ptty2 tty2 ptty2 tty2 ptty2 tty2 ptty2 ptty2 tty2 tty2 tty2 tty2 ptty2 tty2 ptty2 tty2 tty2 tty2 p pty2 ttyc9 ttyx5 ptyd7 pty3 ttyca ttyx6 ptyd8 pty4 ttycb ttyx7 ptyd9 ttycc ttyx8 ptyda pty6 ttycd ttyx9 ptydb pty7 ttyce ttyd9 ttyd5 ttycc ttydttycc tty2 ttydtty2 ttydtty2 ttydttydtty2 ttydtty2 ttydttydtty1 tty1 ttydtty2 ptydttydtty1 tty1 tty1 ttydtty1 tty1 ttydtty2 ptydtty1 tty1 ttydtty1 tty1 tty1 ttydttydtty1 tty2 ttydtty2 pty1 tty1 p ttyf 1 ptye3 ptyf ttyd6 ttyy2 ptye4 ptyz0 ttyd7 ttyyy3 ptye5 ptyz1 ttyd8 ytyd6 ptyz2 ttyd9 ttyd5 ptye7 ptyyyyyyda 6 ptye8 ptydtttyz6 ptyd9 ttydtttyd9 ptydtydtydtydyyyyyyyyyd7 ptydtydtydtydtyd1 ptydtydtydtyd1 ptydtydtydtydtttyd1 ptyd1 ptydtyd1 ptyd1 ptydtydtydtydtyd7 ptydtydtydtydtydtttyd1 ptydtyd1 ptyd1 ptydtttyd7 ptyzb ttye2 ttyye ptyped0 ptyzc tty2c 3 ttyyf ptyb 1 ptyzd ttyz0 ptyz2 ptyze ttyye5 ttyz1 ptyzf ttyzf ttyz2 ttyz2 ptyb 4 ptyb 0 ttyz3 ptyzy21 ptyy21 ttyyedyevm 3 ttyzf ttyzfttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttydtyz2 ttydrtydtydrtydtydrtydr ttyz3 ttyz2 ttyz2 ttydtydtydtydtyz3 ttyz2 ttydtydtydtydtydtydr ttyz3 ttyz2 ptyz @@@@ I2C 适配 器 i2c-0 i2c OMAP I2C 适配 器 I2C 适配 器 root@AM335x-EVM:/dev/# i2cdetect -r 0 警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况! 我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-0。 我将探测地址范围0x03-0x77。 继续? [y/n] y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 00: ------ ------------ ------ 10:---------------- ------------ ------------ -- 20:------ UU ------------------ ------------ ---- 30:------ UU ---------------- ------------ -- 40:-------------- ------------ ------------ -- 50:UU ---------- ------------ ---------- 60:------------------ ------------ ------------ -- 70:UU ---------- -- ---- ROOT@AM335x-EVM:/dev/# i2cset -y 2 0x77 0xf4 0x34 错误:写入失败 root@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/# i2cdump -y 2 0x77 未指定大小(使用字节 XX-data 访问) 0 1 2 3 4 5 a 9 b 67b 0b XX b b b b b b b b b b 0b XX b b XX b b b b b 0b b XX b b XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 80:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXX root@AM335x-EVM:/dev/# i2cset -y 2 0x77 0xf4 0x34 错误:写入失败 root@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/root AM335x-EVM:/dev/DEV i2cdetect -r 2 警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况! 我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-2。 我将探测地址范围0x03-0x77。 继续? [y/n] y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 00: ------ ------------ ------ 10:---------------- ------------ ------------ ---- 20:------------ ------------ ------------ ---- 30:------------ ------------ ------------ -- 40:-------------- ------------ ------------ ---- 50:------------ ------------ ------------ ---- 60:------------ ------------ ------------ -- 70:------------ ------ -- root@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/# root AM335x-EVM:/dev/# i2cdetect -r 0 warning! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况! 我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-0。 我将探测地址范围0x03-0x77。 继续? [y/n] y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 00: ------ ------------ ------ 10:---------------- ------------ ------------ -- 20:------ UU ------------------ ------------ ---- 30:------ UU ---------------- ------------ -- 40:-------------- ------------ ------------ -- 50:UU ---------- ------------ ---------- 60:------------------ ------------ ------------ -- 70:UU ---------- -- ---- ROOT@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/# i2cset -y 0 0x77 0xf4 0x34 错误:写入失败 root@ @ @AM335x-EVM:/dev/# i2cset -y 0 0x50 0xf4 0x34错误:无法将 AM335x-EVM 设置为 ROOT 地址0x24:0x34错误:0x24错误:无法将 AM335x-EVM 设置为 ROOT 地址0x34:0x24错误:0x24 器件或资源占线 root@AM335x-EVM:/dev/# i2cset -y 0 0x34 0xf4 0x34 错误:无法将地址设置为0x34:器件或资源占线 root@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/root @AM335x-EVM:/dev/root AM335x-EVM:/dev/# i2c50 错误0x50:无法设置为0xf4 器件或资源占线 root@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/# root@AM335x-EVM:/dev/# i2cdetect -l i2c-2 i2c OMAP I2C 适配 器 I2C 适配器 i2c-0 i2c OMAP I2C 适配器 I2C 适 配器 root@AM335x-EVM:/dev/#
请告诉我、如果我缺少需要您对此提供支持的内容、如果我需要对任何文件(例如:dtsi)进行任何更改、请 告诉我 这些步骤和编译/编译
提前感谢
Deepak R
'