This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-sdk-am335X:无法使用最新的 SDK 版本对 Beagle Bone Black 上的 EEPROM 进行编程<<<<<>请在 priorirty&gt 上提供帮助;>>>

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625332/linux-processor-sdk-am335x-not-able-to-program-eeprom-present-on-beagle-bone-black-with-latest-sdk-rpovided-please-help-on-priorirty

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好

我已使用以下链接中提供的最新 SDK 启动了 Beagle Bone 我正在尝试测试内部 Beagle Bone 上的 EEPROM 工作情况

我已附加了我在获取默认图像时发现的错误日志

请告诉我、是否要在任何文件中修改任何内容、以使该 EEPROM 能够执行这些步骤

请就此提供帮助我一直在发布此问题、但未能获得合理的答案请就此提供帮助

   1.538476] tilcdc 4830e000。lcdc:没有报告的连接器连接模式
[1.545706]   [DRM]无法找到任何 CRTC 或尺寸-变为1024x768
[1.559728]   控制台:切换到彩色帧缓冲器设备128x48
[1.570871]   tilcdc 4830e000。lcdc:fb0: 帧缓冲器设备[1.559743]
   400kHz 时的总线0 rev0.11
[1.722866]   omap_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2 rev0.11
[1.730582]   hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[1.736265]   ALSA 器
     件列表:[1.739255]找不到声卡。
[1.746522]   mmc1:位于地址0001
[1.753435]   的新高速 MMC 卡 mmcblk1:0001 MMC04G 3.66 GiB
[1.758234]   mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 1.00
   MIB [1.765170] mmcblk1234] mmcble1:0001 MMC04G 分区1:1.001ble1 MMC04G 1.002p 1:
    
   1 MMC143bl 1 mc1:1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 恢复完成
[   3.556358] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 opts:(null)
[   3.564702] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
[3.581142]   devtmpfs:mounted
[3.588326]   释放未使用的内核内存:1024K (c0b00000 - c0c00000)
[3.892685]   systemd[1]:系统在构建时间之前的时间、提前时钟。
[3.980464]   systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTS)
[3.999498]   systemd[1]:检测到的体系结构 ARM。

欢迎来到 Arago 2017.05!

[4.033289]   systemd[1]:将主机名设置为 。
[4.350983]   systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]在'Service'[4.624956]
   systemd[1]:sockets.target:found ordering cycle on sockets.target/start
[4.632929]   systemd[1]:target:found on av64i-socket.target[1] alignment.service/start:systemsendependency seds[4.648d] sedesn:systemd.sendedesn:[4.648d]
   
   
   已找到对 basic.target/start
[4.663438]   systemd[1]:sockets.target:找到对 sockets.target/start
[跳过]订购周期的依赖,跳过 Avah...S/DNS-SD 堆栈激活套接
字[跳过]订购周期,跳过 alignment.service
[ OK ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]收听日志套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
         正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
         正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
         正在启动设置虚拟控制台...
         正在安装调试文件系统...
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
         正在启动加载内核模块...
[5.210860]   cryptodev:加载树外模块并使内核正常运行。
[5.221112]   cryptodev:已加载驱动程序1.8。
         正在启动日记账服务...
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已达到目标交换。
         正在安装临时目录...
[ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[ 确定 ]已到达目标路径。
         正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[ 确定 ]已创建层用户和会话层。
[ 确定 ]已到达目标层面。
[5.509040]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 opts:(null)
[ OK ]已安装调试文件系统。
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已挂载的临时目录。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
[ 确定 ]已开始加载内核模块。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
         正在启动 udev 冷插拔所有设备...
         正在开始应用内核变量...
         正在安装配置文件系统...
         正在启动 udev 内核设备管理器...
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
         安装/media/ram...
         安装/var/volatile...
         正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已挂载配置文件系统。
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[6.432693]   systemd-journale[101]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[ 确定 ]已将刷新日志启动到永久存储。
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
         正在开始创建易失性文件和目录...
         正在启动加载/保存随机种子...
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
         正在启动网络时间同步...
         正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
         正在开始同步系统和硬件时钟...
[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
[7.752641]   OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e320.RTC 注册为 rtc0
[7.916198]   OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[ 确定 ]启动 udev 冷插拔所有设备。
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
[ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
         正在启动登录服务...
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
[8.778737]   OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
[8.880092]   OMAP-AES 53500000。AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[8.957656]   OMAP-SHIM 53100000。SHam:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[409.0593]   wkup_IPC_44m3_w113m3_wbupkup: 无法在
   次要版本1
上获取 rproc 句柄[9.109811][DRM]已初始化 PVR 1.14.3699939 20110701 [9.163279]   远程
   
   
   处理器0:wproc_m3可用[9.285204] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄[9.291000]远程
   处理器0:启动 wproc_m3186固件[9.2435x]远程控制[9.451]远程控制固件[9.341pw_mv] 远程处理器 wkup_m3现已启动
[9.341480]   wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
         正在启动网络服务...
[9.721118]   PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
         正在启动 uim-sysfs.service ...
[9.796577]   ASOC-simple card sound:HDMI-hifi.0 <-> 48038000 McASP 映射正常
         启动电话服务...
[ 确定 ]已启动内核日志服务。
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[ 确定 ]达到目标计时器。
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
[10.195678]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[10.201044]  net eth0:已初始化 cpsw ale 版本1.4
         正在启动有关 GPLv3软件包的打印通知...
[10.352167]  Net eth0:ALE Table size 1024
[ OK ] started Network Service。
[10.522740]  SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_bus:phy_addr=4a101000.MDIO:00)
[10.646161]  蓝牙:核心版本2.22
[10.646248  ] NET:注册协议
  
  包:phy_adr=4a101000.MDIO:00、[10.6282]蓝
  牙连接管理器[ 10.6162]蓝牙[已初始化蓝牙10.6282]蓝牙:已初始化的蓝牙设备[ 10.6282]蓝牙 已初始
化 L2CAP 套接字层[10.646311]  蓝牙:已初始化 SCO 套接字层
[ 确定 ]找到器件/dev/ttyS3.
[11.406611]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[11.680104]  FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[12.018659]  EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
[12.059971]  EXT4-FS (mmcblk1p2):使用有序数据模式安装文件系统。 OPTS:(空)
[12.257907]  FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[ 确定 ]已启动电话服务。
[ 确定 ]启动登录服务。
[ 确定 ]找到设备/dev/mmcblk0p1.
         正在启动 USB 小工具...
[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[ 确定 ]已到达目标网络。
         正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
         正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
         正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
         正在启动允许用户会话...
[ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
         正在开始网络名称解析...
[ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[ 确定 ]已启动允许用户会话。
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
[ 确定 ]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
[14.986574]  UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_multi]添加到待处理驱动
程序列表[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
[15.409759]  NET:注册的协议系列15
[失败]无法启动“启动 USB 小工具”。
有关详细信息、请参阅'stemctl status gadget-init.service'。
[16.369407]  Initializing XFRM netlink socket
[ OK ] started Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon。
[16.761904]  随机:crng init done
[17.935310]  47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压
器[18.004169]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[18.00433]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线
器[18.004357]  usbcore: 已注册新设备驱动程序 USB
[18.312973]  47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[18.570069]  使用随机自以太网地址
[18.596853]  使用随机主机以太网地址
[18.601351]  使用主机以太网地址: 78:A5:04:FD:E2:D2[18.695540]  使用随机自以太网地址
[18.700032]  使用随机主机以太网地址
[18.772194]  使用主机以太网地址:78:A5:04:FD:E2:D2[18.834574]  uss usb0:主机 MAC 78:A5:04:E2:D2
[18.878166]  
  创建其他平台[ 18.97U:PRU:PRU:PRU:PRU:PRU 80:PRU:PRU:PRU:PRU:PRU 3774]子平台[18.9774:PRU:PRU
  未找到/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
[18.975306]  IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
[19.199241]  大容量存储功能,版本:2009/09/11
[19.231209]  LUN:可移动文件:(无介质)
[19.293009]  LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
[19.368714]  LUN 数量=1
[19.394827]  g_multig_gadget:多功能复合小工具
[19.476075]  g_multi-drmusb_madget [19.65b_musb.g_madb.g-musb]
  musb hrc 主机驱动
程序[19.594077]  remoteproc remoteproc 1:4a334000.pru0可用
[  19.594151] prU-rproc 4a334000.pru0:pru rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/pruss@4a300000/pru@4a334000 probed successfully [19.4a38000]
  pruproc rproc 节点
  /ocp/pruss_soc_bus
  :19.4a384a300000/pru4300000 rproc 3rproc:pru4a3r3r300000/pru459rproc 1:prupruprupru400001.prupru40000000@@@3r3rproc 3rproc 3rproc 具有 CDC ECM
[19.953624]  musb-hdrc musb-hdrc.1:已注册新的 USB 总线、分配的总线编号1
[20.029304]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[20.051532]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口

 ______                    _________           _          
| _ |_|_____  __| _ |_|_|_ |_
|     |.|。 |. ||_|    _|. ||-|_|_|||_||_|_||_||||  
   |||||||||||||||||||||||||||||| 
              ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                   ||||||||||||||||           

|||||||||| Arago 项目 "="">arago-project.org">http:/.../a> AM335x-EVM ttyS0

A335x-EVM 2013年7月5

日版 EVM 登录时间*** AM335x EVM AM3X-05
(小部分
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
        autobbinutils
        
        cpp-symlinks cpp-symLinks
        
        
        g++-symLinks
        g++
        gawg-dev
        gcc-symlinks
        
        gcc
        gdb
        gdbserver
        gstreamer1.0-cisav
        hidapi
        libperf o-utils
        libgmp10
        libbidn11
        libmpc3
        libmpfr4 libmfrline-dev
        
        libnet6
        m4
        
        
        
        
        

组件如果您不希望在
发行之前分发这些组件、请执行 libswig-m4。  这可以使用
opkg remove 命令来完成。  即
    :拆下 Okg 
其中 是上面列表中打印的名称

注:如果软件包是另一个软件包的依赖
      项,则会通知您相关软件包。  您还应
      使用--force-remove-of dependent-packages 选项
      来删除依赖包以及
*********
(小部分
[22.588760]  PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]

 _________                    _________           _          
| _ |_|_____  __| _ |_|_|_ |_
|     |.|。 |. ||_|    _|. ||-||  ||
||||||||||||    
                                            
|| ROOT@AM335x-EVM:/dev/ls
bms hrafofs pttpybt                                         
                                     
                                          
                                            
                                            
2 pttybt b                                        
18 pttttybq 2 pttyrb 18 bt ttybq 2 pttybq 2 pttybt ttybq 2 pttybq 2 ttybq 2 ttybq 1 ttyrb 6 pttttybq 2 pttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 1 ttyrq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttybq 2 ttyttybq 2 ttybq ttyd1 ttybq 2 tq ttybq tq tq ttyrq tq                                 
                                         
               pytty23                            tty1
dr pbdf                              tty24              tyryr2
fb                 ptys0              tty25              tty3
fb0                ptys1              tty26              tty4
fd                 ptys2              tty27              tty5
full               ptys3              tty28              tty2 6
gpioch0          pty4 tchy29 gpiawr1                            
tys3 tty3 tty3 tty3 tty3 tty2 tty3 ttyr3 tty3 tty3 tty2 tty3 ttyr3 tty3 ttyr3 tty3 ttyr3 ttyr3 tty3 ttyr3 ttyr3 ttyr3 tty2 tty2 ttyr3 tty2 tty3 ttyr3 ttyr3                                        
                                      
                                      
                                          
                                          
                                          ttyrd
initctl            ptysb              tty35              tythre 输入
              ptysc              tty36              ttyf
kmem               ptysd              tty37              ttyS0
kmsg               ptyse              tty38              ttyS1
log                ptysf              tty39              ttyS2
loop-control       pty0              tty4 tty3               
loop0              ptytty1              tty40              tty4 tty4 tty4 tty4 tttttttttt3 tty4
                                          tty4 tty4 tty4 ttttty4 ttttty4 ttttttttttty4 tty4 tty4 tty4 tty4 tty4 tty3 tty3 tty4 tty3 tty4 tty4 tty3 tty
                                          
                                          
                                          
                                          
              pkt7              tty46              ttysa
loop7              ptyt8              tty47              ttyb
mem                ptyt9              tty48              ttyc
memory_bandwidth   ptyta              tty49              tysd
mmcblk0            ptyb tty5                             ttyse mmcblk0p1 p1 ptyc
                        50              ttyf mmcblk0tty2 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty2
                                      
tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty2 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty1 tty                                         
                                   
                                   
                                      
                                      
                                         ttyt6
network_latency    ptyu4              tty58              ttyt7
network_throughput ptyu5              tty59              tty8
null               ptyu6              tty6 ttyt9               
port               ptyu7              tty60              ttyta ptyta
ptyu8                            ptyyu 61              
                                           
                                           
pts ptypts ptyb9 ttyu6 tty6 tty6 ttyttytttyttty9 ttyu9 ttyttyu9 ttyu6 ttyu6 ttyu6 tty60 ptyptyptyptyttyu6 ptyptyptyu6 ptytty2 ttya ptyptyptyptyptyptyptyptyu pty2 pptyptyptyptyptyptyptyptypty                                              
                                           
                                           
                                         
                                          
              pya1 v0              ttyS1              ttyyu3
ptya5 ptyv1                            ttyS2              ttya6
              ptyv2              ttya3              ttya5
ptya7              ptyv3              ttys4 ttya8              
              ptyv4              ttyttya7 ptya5              
              ptys6 ptya5 ptya5 ptya5 ttya7 ptyttydtya6 ttya6 ttys6 ttya8 ptyttys6 ttya6 ptya6 ptys6 ptya5 ptyttydtya6 ptya6 ptya6 ptys6 ptya5 ptyttydtya6 ptya6 ptydtya6 ptya6 ptydtya6 ptya6 ptys6 ttya6 ptya6 p                             
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          ttyuf
ptyb1              ptyvd              ttya4              ttyv0
ptyb2              ptyve              ttya5              ttyv1
ptyb3              ptyvf              ttya6              ttyv2
ptyb4 ttyb0                            ttya7              ttyb3
ptyb5              ptyb8 ttyb6 pttyb6                            
              pttyb7                            
                            ttybw              
                                          ttyb7 ttybttybw pttyb6 pttyttyb7 ttybw pttyttyb7 pwttybw pttyb6 pwttybttyttyb6 pwttyb7 pttybttybttyttyb6 pttybw pttyttyb6 pwttybttybttybttyb6 ptty7 pttybttybtty7 pttybtty
                                          
                                          
                                          
                                          
              pybw w9              ttyb0              ttyvc
ptybw                            pyb1              ttybf
ptybf ptybw                            ttyb2              ttyb0
              ptywc              ttyb3              ttyvf
ptyb1 ptybd ttybd 4                                          ttybw ptybw
2              ptybw              5              ttyw1 ptybt ttybw pttybw 3 pttybt ttybw pttybw pttybw pttybw pttybw 6 pttybttybt
                                          ttybw pttybw pttybw
                                          
                                          
                            6 pttybttybtty3 pttybttybt ttybw pttybttybw pw3 pttybttybttybttybttybw pw3 ptty               
                                          
                                          
                                          ttyw8
ptyca              ptyx6              ttybd              ttyw9
ptycb              ptyx7              ttywa              
ptycc              ptyx8              ttyybf              ttywb
ptyx9 dptyc0                                          ttywc
ptyx1                            ttyc1 ttyc1 ttyptyc1 ttyxb ttybp tty2 tty2              
                            tty2 ptty1 tty2 tty2 tty2 tty2 ptty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 tty2 pttytty2 ptty2 ptty2 tty2              ptty2 tty2 ptty2 tty2 ptty2 ptty2 tty2 tty2 tty2 tty2 ptty2 tty2 ptty2 tty2 tty2 tty2 p
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
              pty2              ttyc9              ttyx5
ptyd7              pty3              ttyca              ttyx6
ptyd8              pty4              ttycb              ttyx7
ptyd9 ttycc                                          ttyx8
ptyda              pty6              ttycd              ttyx9
ptydb              pty7              ttyce ttyd9 ttyd5 ttycc ttydttycc tty2 ttydtty2 ttydtty2 ttydttydtty2 ttydtty2 ttydttydtty1 tty1 ttydtty2 ptydttydtty1 tty1 tty1 ttydtty1 tty1 ttydtty2 ptydtty1 tty1 ttydtty1              
                                          
                                          
              tty1 tty1 ttydttydtty1 tty2 ttydtty2 pty1 tty1 p                             
                                          
                                          
                                          
                                          ttyf 1
ptye3              ptyf              ttyd6              ttyy2
ptye4              ptyz0              ttyd7              ttyyy3
ptye5              ptyz1              ttyd8              ytyd6
              ptyz2              ttyd9              ttyd5
ptye7              ptyyyyyyda 6                            
ptye8 ptydtttyz6 ptyd9 ttydtttyd9 ptydtydtydtydyyyyyyyyyd7 ptydtydtydtydtyd1 ptydtydtydtyd1 ptydtydtydtydtttyd1 ptyd1 ptydtyd1 ptyd1 ptydtydtydtydtyd7 ptydtydtydtydtydtttyd1 ptydtyd1 ptyd1 ptydtttyd7                                           
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
              ptyzb              ttye2              ttyye
ptyped0              ptyzc              tty2c 3              ttyyf
ptyb 1              ptyzd              ttyz0 ptyz2 ptyze              
                            ttyye5 ttyz1              
ptyzf              ttyzf ttyz2                            ttyz2
ptyb 4 ptyb              0 ttyz3 ptyzy21 ptyy21 ttyyedyevm 3 ttyzf ttyzfttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttyz2 ttydtyz2 ttydrtydtydrtydtydrtydr ttyz3 ttyz2 ttyz2 ttydtydtydtydtyz3 ttyz2 ttydtydtydtydtydtydr ttyz3 ttyz2 ptyz                             
                                           
                                          
                                          
                                          



@@@@
                                     I2C 适配
器 i2c-0  i2c            OMAP I2C 适配                       器 I2C 适配
器 root@AM335x-EVM:/dev/# i2cdetect -r 0
警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-0。
我将探测地址范围0x03-0x77。
继续? [y/n] y
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:         ------ ------------
------ 10:---------------- ------------ ------------
-- 20:------ UU ------------------ ------------
---- 30:------ UU ---------------- ------------
-- 40:-------------- ------------ ------------
-- 50:UU ---------- ------------
---------- 60:------------------ ------------ ------------
-- 70:UU ---------- --                        
---- ROOT@AM335x-EVM:/dev/# i2cset -y 2 0x77 0xf4 0x34
错误:写入失败
root@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/# i2cdump -y 2 0x77        
未指定大小(使用字节 XX-data 访问)
     0 1 2 3 4 5       a      9 b 67b 0b XX b b b b b b b b b b 0b XX b b XX b b b b b 0b b XX b b
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XXXXXXXXXXXXXXXX
80:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XXXXXXXXXXXX
root@AM335x-EVM:/dev/# i2cset -y 2 0x77 0xf4 0x34
错误:写入失败
root@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/root AM335x-EVM:/dev/DEV i2cdetect -r 2
警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-2。
我将探测地址范围0x03-0x77。
继续? [y/n] y
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:         ------ ------------
------ 10:---------------- ------------ ------------
---- 20:------------ ------------ ------------
---- 30:------------ ------------ ------------
-- 40:-------------- ------------ ------------
---- 50:------------ ------------ ------------
---- 60:------------ ------------ ------------
-- 70:------------ ------                        
-- root@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/# root AM335x-EVM:/dev/# i2cdetect -r 0
warning! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-0。
我将探测地址范围0x03-0x77。
继续? [y/n] y
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:         ------ ------------
------ 10:---------------- ------------ ------------
-- 20:------ UU ------------------ ------------
---- 30:------ UU ---------------- ------------
-- 40:-------------- ------------ ------------
-- 50:UU ---------- ------------
---------- 60:------------------ ------------ ------------
-- 70:UU ---------- --                        
---- ROOT@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/# i2cset -y 0 0x77 0xf4 0x34                                                                                     
错误:写入失败
root@                                                                                     

@
@AM335x-EVM:/dev/# i2cset -y 0 0x50 0xf4 0x34错误:无法将 AM335x-EVM 设置为 ROOT 地址0x24:0x34错误:0x24错误:无法将 AM335x-EVM 设置为 ROOT 地址0x34:0x24错误:0x24                                                                                      
器件或资源占线
root@AM335x-EVM:/dev/# i2cset -y 0 0x34 0xf4 0x34                                                                                     
错误:无法将地址设置为0x34:器件或资源占线
root@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/root
@AM335x-EVM:/dev/root AM335x-EVM:/dev/# i2c50                                                                                     
错误0x50:无法设置为0xf4 器件或资源占线
root@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/#
root@AM335x-EVM:/dev/# i2cdetect -l
i2c-2  i2c            OMAP I2C 适配                       器 I2C 适配器
i2c-0  i2c            OMAP I2C 适配器                       I2C 适
配器 root@AM335x-EVM:/dev/# 

请告诉我、如果我缺少需要您对此提供支持的内容、如果我需要对任何文件(例如:dtsi)进行任何更改、请 告诉我 这些步骤和编译/编译  

提前感谢

Deepak R

'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    我想我们在另一个主题中讨论了这一点。
    不管怎样、您能否尝试直接绕过 i2c-dev 从 I2C EEPROM 驱动程序读取这些值?
    假设电路板上有 hexdump 工具、运行以下命令时会看到什么?

    Root@BeagleBone:~# hexdump -C /sys/class/i2c-dev/i2c-0/device/0-0050/eeprom | HEAD -5

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请帮助测试对 Beagle Bone 上存在的 EEPROM 进行写入和读取的测试

    请求帮助对我来说非常重要
    请帮助
    谢谢你
    Deepak R