This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA745:内部 RTC 问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618257/linux-dra745-internal-rtc-problem

器件型号:DRA745

工具/软件:Linux

您好!

板:dra74x

SDK 版本: 03_02_00_03

UBoot 版本:2016.05

内核版本:4.4.67

  我对开发 板上的内部 RTC 有问题;

1)添加 OMAP RTC 驱动程序

2)测量与    RTC 相关的电压  

1、2、3、4点电压值很高。

3)启动系统后、我测量 RTC_OSC_XI_CLKIN32 NO 信号;

为什么晶体不振动?

  开发 板:



 

此致、

Cesar

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、
    请参阅芯片勘误表文档、勘误表编号 i856 32k 振荡器在 POR 时无法启动。
    这可能与振荡器启动(GZ 位)有关。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、
    1.我不知道 tSilicon 勘误文件的 URL,您能提供吗?
    2.如何进行内部 RTC,详细的工作流程;
    谢谢。

    此致、
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件器件勘误表尚未签订 NDA、您应联系当地的 TI 代表获取该手册。

    勘误表的影响和后果将在以下主题中进行说明:

    此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariya、

    如何执行内部 RTC、详细的工作流程、是否有与此相关的文档?

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、
    外部晶振的工作条件是什么? 我是否需要控制 RTC_OSC_XO?

    此致
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、
    请参阅 Maria 指向的线程。 大多数情况见皮亚利的第一份答复。
    对于 RTC 操作、您可以参阅 TRM (技术参考手册)的 RTC 章节。 请参阅大多数编程模型部分、但如果有问题、整个章节应该会有所帮助。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在此处附加最重要的步骤。 请注意 GZ 位设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    感谢你的帮助。

    此致、

    Cesar