This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM335X:PROCESSOR-SDK-AM335X

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625517/rtos-processor-sdk-am335x-processor-sdk-am335x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:TI-RTOS

138/5000
使用 SYS/BIOS 的新项目如何添加 UART 驱动程序? 我使用 SYS/BIOS 工程创建了一个新的正常函数、包括 uartEcho 示例、在崩溃后直接运行 HWREG (SOC_CM_PER_Regs + CM_PER_L3_CLKCTRL)、如何添加 UART 工程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们提供了一个 UART 驱动程序示例、用于演示如何创建和运行 UART 示例:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_UART

    可以使用为这些示例创建 CCS 工程:
    processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    如果您不熟悉处理器 SDK RTOS、请在此处查看培训:
    training.ti.com/application-development-using-processor-sdk-rtos

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我运行 UART_BasicExample_evmAM335x_armTestProject 项目 UART_OPEN 成功、但 UAET_WRITE 将阻止原因?

    UART_open 参数为:UART_open(0,uartParams); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是在定制板上还是在 TI 评估平台上尝试此操作? 如果您尝试在 TI 评估平台上执行此操作、请运行 TI 提供的 UART 示例、然后从您的应用中尝试执行此操作。

    如果这是定制平台、请修改电路板库以使用正确的 UART 实例、更新引脚多路复用器并确保启用 UART 模块时钟。 然后使用更新的电路板库重新构建应用、以便 Board_Init 可以设置 SOC UART 实例。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我调用 UART_WRITE、打印第一个字符串可以显示在串行端口上、但在 UART_WRITE 函数中找到该字符串未返回、断点未出现。 这种情况的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t 驱动器处于阻塞模式、这可能意味着写操作完成中断 DIDn`t 发生或 FIFO 空中断确实发生了 μ s、因此驱动器仍在等待从 HWI 释放的信号量上挂起。

    此致、
    Rahul