请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6742
尊敬的 C6000支持团队:
我对 C674x TRM 中的以下说明有疑问。
www.tij.co.jp/.../spruh81c.pdf
秘书长的报告
表7-24. PLLC0振荡器分频器1寄存器(OSCDIV)字段描述
OD1EN[位15]
值:0
说明:振荡器分频器1被禁用。
秘书长的报告
何时将"0"设置为禁用?
我只想确保它。
此致、
卡纳