This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6742:OSCDIV 寄存器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632909/tms320c6742-oscdiv-register

器件型号:TMS320C6742

 

尊敬的 C6000支持团队:

 

我对 C674x TRM 中的以下说明有疑问。

www.tij.co.jp/.../spruh81c.pdf

秘书长的报告

表7-24. PLLC0振荡器分频器1寄存器(OSCDIV)字段描述

OD1EN[位15]

值:0

说明:振荡器分频器1被禁用。

秘书长的报告

 

何时将"0"设置为禁用?

我只想确保它。

 

此致、

卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您想禁用振荡器分频器1时、该寄存器中的0被置位。

    此致、
    Yordan