请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618576/am4377-debug-uart
器件型号:AM4377您好!
请告知、
我们的模块的设计方式使 TI Sitara AM437x 的主串行调试端口为 UART0 (UART 的6个可用实例中的6个)。
我相信我们遵循了 TI 参考设计。
我们的一位客户询问了使用 SoC UART1而不是 UART0作为主串行调试端口的选项。
从器件 TRM (文献编号:SPRUHL7G)的"21.2.1 UART 连接属性"章节中、我注意到 UART0的电源域是唤醒域。
而对于其余 UART (1-5) 、电源域为外设域。
但我仍然不清楚是否可以使用 UART1而不是 UART0进行串行调试。
可以帮我解决这个问题吗?
非常感谢。