This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:调试 UART

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618576/am4377-debug-uart

器件型号:AM4377

您好!

请告知、


我们的模块的设计方式使 TI Sitara AM437x 的主串行调试端口为 UART0 (UART 的6个可用实例中的6个)。
我相信我们遵循了 TI 参考设计。

我们的一位客户询问了使用 SoC UART1而不是 UART0作为主串行调试端口的选项。

从器件 TRM (文献编号:SPRUHL7G)的"21.2.1 UART 连接属性"章节中、我注意到 UART0的电源域是唤醒域。
而对于其余 UART (1-5) 、电源域为外设域。
但我仍然不清楚是否可以使用 UART1而不是 UART0进行串行调试。

可以帮我解决这个问题吗?


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、可以将 UART1用于调试端口。

    这个论坛已经多次讨论过这个问题。 您可以使用论坛页面顶部的搜索窗口搜索类似主题。