This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:U-Boot 环境

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625813/linux-am3358-u-boot-environment

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

I TTY 按照 Linux Core U-Boot 用户指南中的说明操作;

但是、我很难排除恢复默认值

 我不知道可以在哪里输入" U-Boot # env 默认-f -a"和
"U-Boot # saveenv" 命令。     

在哪个目录或路径中,   可能需要打开一个文件来修改它。 我没有理想主义者,任何人都能给我一些帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您无需修改任何文件。
    启动电路板时、您需要在 u-boot 阶段中断该过程(当您看到"按任意键"倒计时时、按任意按钮)。 这样、您将进入 u-boot 控制台、您可以在其中键入这些命令。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Yordan
    我的主板是 BBB,有三个按钮,我在断电后一直按启动键,它将进入启动界面而不提示“按任意键”,是否有任何步骤我出错? 我没有插入 SD 卡,我使用了不安全的图像