请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
I TTY 按照 Linux Core U-Boot 用户指南中的说明操作;
但是、我很难排除恢复默认值
我不知道可以在哪里输入" U-Boot # env 默认-f -a"和
"U-Boot # saveenv" 命令。
在哪个目录或路径中, 可能需要打开一个文件来修改它。 我没有理想主义者,任何人都能给我一些帮助