This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H12:NDK 演示新:如何获取连接客户端的 IP?

Guru**** 2585485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632849/rtos-66ak2h12-ndk-daemonnew-how-to-get-the-ip-of-connecting-client

器件型号:66AK2H12

工具/软件:TI-RTOS

SYS/BIOS 6.50、XDCtools 3.50、CCS 7.2、NDK 2.25.1.11

我正在使用 NDK DemonNew 为两个侦听端口提供 TCP/IP 服务器功能。 我需要知道与我连接的客户端的 IP 地址。 当在客户端连接上调用回调函数时、我传递连接的套接字编号(我用于恢复/发送)和我设置为服务器正在侦听的端口号的用户数据。 (我有多个端口、我使用同一回调侦听所有端口。 我需要知道端口号以确定我在衍生线程上提供的某些功能)。 我还需要获取连接客户端的 IP 地址。 如何获取该信息?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev