请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H12 工具/软件:TI-RTOS
SYS/BIOS 6.50、XDCtools 3.50、CCS 7.2、NDK 2.25.1.11
我正在使用 NDK DemonNew 为两个侦听端口提供 TCP/IP 服务器功能。 我需要知道与我连接的客户端的 IP 地址。 当在客户端连接上调用回调函数时、我传递连接的套接字编号(我用于恢复/发送)和我设置为服务器正在侦听的端口号的用户数据。 (我有多个端口、我使用同一回调侦听所有端口。 我需要知道端口号以确定我在衍生线程上提供的某些功能)。 我还需要获取连接客户端的 IP 地址。 如何获取该信息?
谢谢、
Mike