This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:警告:选项-v5517中指定的版本未知(忽略)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623220/ccs-ccstudio-warning-version-specified-in-option--v5517-is-unknown-ignored

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我想在 C5517目标上创建一个项目。

我正在使用 CCS5、DSP/BIOS 5.42.2.10。 我从一个 DSP/BIOS "tsk"示例开始、但是当我编译项目时、我会收到此警告:

 警告:选项-v5517中指定的版本未知(忽略)


我只需打开示例项目并进行编译、而无需进行任何更改。 以下是我的项目的属性:

默认的 include 库文件仅为"libc.a"、我在第二次尝试修复警告的 rts55库上添加了该文件、但它不起作用。

C5517目标上的正确配置缺少哪些内容?

如果在 C5515目标上打开项目、一切正常、没有警告或错误。

在生成控制台日志之后:


****为项目 TestC5517构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv5\\utils\\bin\\gmake"-k all
'构建目标:TestC5517.OUT'
'调用:C5500链接器'
"c:/ti/ccsv5/tools/compiler/c5500_4.4.1/bin/cl55 /ti/ccsv5/tools/compiler/c5500_4.4.1/include /ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/rtdx/lib/c5500 -v5517 --memory_model=large -g -define=c5517 -display_error_number -diag_warning=225 -ptrdiff_size=16 -z -m"TestC5517.map"-stack_size=0x200 -heap_size=0x400 -i"/ti/ccsv5/tools/compiler/c5500_4.4.1/lib /ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib -ttrexample_sc/texc551.htm"-texample"-tsc/texcprintrab_sc/tex-tex-texc551.tex-texctrab_models\cl"-tex-tex-tex-tex-tex-texcobtex-ment-trab.cs.trab_ment-texcobtex-texcobtex-reguls\cms.tex-tex-tex-tex-tex-tex-tex-tex-tex-tex-m.pr-m.prines\cm.cs.pr-tex-tex-tex-tex-tex-m.
>>警告:选项-v5517中指定的版本未知(已忽略)

'完成的构建目标:TestC5517.OUT'
'

****构建完成****

谢谢

此致

Stefano

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我打开了 LED 闪烁 EVM5517示例项目、并在其中意识到"Processo Options"已设置为5515 (即使目标是5517!)。

    如果我将其更改为5515、我将不会收到任何警告。  

    为什么 EVM5517示例项目将其设置为5515?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、

    我认为这是旧 CSL 版本中的一个赝像、但没有针对 C5517更新 CCS 工程属性。 只要 csl_General.h 设置了正确的宏、就应该是 OK (可选参数)。

    Lali