This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:GEL 文件 DDR3 CWL 设置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXSK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618543/am4379-gel-file-ddr3-cwl-setting

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:TMDXSK437X

你好。

我能否确保 TMDXSK437X 的 DDR3寄存器参数?
我可以在 URL 下下载最新的 GEL。
processors.wiki.ti.com/.../File:AM437x_GELs.zip

SK 使用 Micron DDR3器件 MT41K256M16HA-125。
尽管 GEL 文件将0x61A11B32设置为 EMIF4D_SDRAM_CONFIG reg、但我认为它不正确。

正确的值应为0x61A01B32
您可以看到注释、CWL = 5、EMIF4D_SDRAM_CONFIG.CWL 必须为0、而不是1。

您对此有何看法?

此致、RY

AM43xx_EMIFCONFIG_HWlvl.gel


MT41K256M16HA-125数据表(CWL = 5)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Biser。
    是的