This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:Android 问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633068/am3354-android-questions

器件型号:AM3354

尊敬的 TI Champs:

请在下面为您提供有关 Android 操作系统的帮助吗?

  1. 在 Android/AM335xx 上、对于 LCD/TSC、音频、SD 卡、RTC 和 USB 运行、预计总启动时间是多少–估计正常?
  2. AM335x 上是否有 TI BT 堆栈? 我希望 Android 堆栈运行良好。 不是吗?
  3. 启动速度方面的最佳引导介质是什么?
  4. TI 和其他第三方在 AM335x 上的 Android 路线图是什么
  5. TI 是否在其 SDK 中提供了支持的电源管理和诸如迟滞之类的低功耗模式? 希望优化电池充电寿命?
  6. Android 能否在 SDK 中提供的引导加载程序中显示引导启动闪屏图像?

非常感谢 !

此致

弗罗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、Android 仅在 AM57x 器件上受支持。 TI 在 AM335x 器件上不提供 Android 支持。