请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 尊敬的 TI Champs:
请在下面为您提供有关 Android 操作系统的帮助吗?
- 在 Android/AM335xx 上、对于 LCD/TSC、音频、SD 卡、RTC 和 USB 运行、预计总启动时间是多少–估计正常?
- AM335x 上是否有 TI BT 堆栈? 我希望 Android 堆栈运行良好。 不是吗?
- 启动速度方面的最佳引导介质是什么?
- TI 和其他第三方在 AM335x 上的 Android 路线图是什么
- TI 是否在其 SDK 中提供了支持的电源管理和诸如迟滞之类的低功耗模式? 希望优化电池充电寿命?
- Android 能否在 SDK 中提供的引导加载程序中显示引导启动闪屏图像?
非常感谢 !
此致
弗罗茨