This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:引脚多路复用器配置不会生成预期的输出

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625121/66ak2g02-pinmux-configuration-does-not-generate-the-intended-outputs

器件型号:66AK2G02

您好!

我的客户正在尝试使用 pinmux 工具为其目标板生成代码。 基本来说、还可以、但 GPIO 和 McASP 引脚的上拉配置似乎有一些问题:

他们希望 将 A10:McASP0_AXR3上拉、但如果在 pinmux 云 GUI 工具中进行了设置、则配置不会反映到生成的 csv 文件中。

他们希望 使 A2:GPIO0_109和 AC21:GPIO0_00 上拉、但 如果在 pinmux 云 GUI 工具中进行了设置、则配置不会反映到生成的 csv 文件中。

您可以再次检查吗?

此致、
Naoki Kawada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将了解一下这个。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 pinmux 开发人员此错误。 反馈将发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawada-San、

    如果 PU/PD 菜单中的更改未得到反映、您在哪里查找? 我已经检查过、打印出来的结果非常好、请参阅屏幕截图和突出显示的值。

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    很抱歉,我弄错了。 他们希望使这些引脚*下拉*,但生成的 csv 文件表明这些引脚是*上拉*。

    例如、我尝试使 AXR3 (McASP0_AXR3)下拉、

    但生成的 csv 文件表明它是上拉的。

    此致、

    Naoki Kawada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawada-San、

    突出显示的不是您应该查看的右列。 这是 HHV 状态。 您应该查看在第 M 列和第 N 列中为 PU/PD 设置的假/真标志。 现在让我知道这是否有意义。

    谢谢、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好、感谢您的快速回复。 我不知道这个。 好的、我会向客户建议相同的方法。 BR、Naoki