器件型号:TMDXEVM8148
尊敬的 TI 支持:
在 DM8148数据表中、写入1.8V 电源应在3.3V 之前上电、但在 DM8148评估板原理图中、Mistral I 发现 TPS_VDDA_1V8由 3.3V 电源轨的 TPS_BCK2_3V3生成。 因此、似乎违反了电源定序。 有人能解释原因吗?
由于 不建议在新设计中使用 TPS65232A2、而且我们不使用 PCIe 功能、因此我们能否通过以下实施方案消除此 IC、
=>我们有+24V 电压轨、因此从24V 电压轨生成+5V 电压、并使用5V 电源正常信号来启用单独的3.3V 稳压器。 同样、该3.3V 稳压器的输入为24V。
等待您的回复。
此致、
Jagdish