This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:在 DSP 内核中运行 Linux

Guru**** 2581915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631964/tda2evm5777-running-linux-in-dsp-core

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我想在 Tda2xx 电路板中运行 Linux 而不使用 VISION SDK   

如何在 DSP 中运行 Linux 有任何参考文档。

2.我想将相机连接到 USB 3.0并捕获视频,Linux 是否支持 USB 3.0??

谢谢、

Swati

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    我已将您的问题转交给软件专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要仅运行 Linux 而不使用 Vision SDK、您可以使用 Processor SDK Linux Automotive 软件包。 详细信息请参阅 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Processor_SDK_Linux_Automotive

    我们没有 C66x DSP 上运行的 Linux 的参考。 我们在 DSP 上运行了 SYS-BIOS/TI-RTOS。 合作伙伴还可以选择其他安全操作系统。

    2. Linux 支持 USB3主机模式、性能详细信息请参见上述链接的数据表。 USB 摄像头未在超高速模式下进行验证、但在 HS 模式下进行了验证。 超级速度模式通过 USB 硬盘验证。

    Biju