请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 您好!
我想在 Tda2xx 电路板中运行 Linux 而不使用 VISION SDK
如何在 DSP 中运行 Linux 有任何参考文档。
2.我想将相机连接到 USB 3.0并捕获视频,Linux 是否支持 USB 3.0??
谢谢、
Swati
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在 Tda2xx 电路板中运行 Linux 而不使用 VISION SDK
如何在 DSP 中运行 Linux 有任何参考文档。
2.我想将相机连接到 USB 3.0并捕获视频,Linux 是否支持 USB 3.0??
谢谢、
Swati
您好!
要仅运行 Linux 而不使用 Vision SDK、您可以使用 Processor SDK Linux Automotive 软件包。 详细信息请参阅 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Processor_SDK_Linux_Automotive
我们没有 C66x DSP 上运行的 Linux 的参考。 我们在 DSP 上运行了 SYS-BIOS/TI-RTOS。 合作伙伴还可以选择其他安全操作系统。
2. Linux 支持 USB3主机模式、性能详细信息请参见上述链接的数据表。 USB 摄像头未在超高速模式下进行验证、但在 HS 模式下进行了验证。 超级速度模式通过 USB 硬盘验证。
Biju