This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6748:CAN#39;t 请参阅执行图中的任务/信号量

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617107/rtos-tms320c6748-can-t-see-task-semaphore-in-execution-graph

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:TI-RTOS

我遵循 和执行 LAB8、它使用任务和信标。

但我成功地运行了实验、LED 会切换为正确、我可以在 ROV 中看到任务和信标。

但在执行图中、 没有任务或信号量。 如何展示它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我已将此内容转发给 TI-RTOS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 ROVn`t 您在设置中定义了一个任务。 您能否共享定义任务的.cfg 和文件。 如果您在.cfg 中定义了任务、则会显示该选项卡

    任务-> TASKNAME

    您是否动态创建了任务,它是否在 while 循环中持续执行? 执行显示您仅定义了 HWI、因此请确保您正在运行定义了任务和信号量的二进制文件。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我已经静态创建了所有组件。 我关注 pdf 中的 LAB8。

       附件是我的 app.cfg。

    e2e.ti.com/.../3465.app.cfg