请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 你(们)好
我已经为 sysboot 引脚使用了10k 上拉和下拉电阻器、这可以吗?
我已经选择了 SYSBOOT[0:4]=11000b、此 SYSBOOT[0:4]=11000b、具有空串行闪存和空 SD 卡(MMC0、3.3V)。 现在、如果我检查示波器上 SD 卡或串行 SPI 闪存的 clk 引脚、我是否能在上面获得任何内容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.