This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am3359:sysboot 引脚的高电阻器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625794/am3359-hi-resistors-for-sysboot-pin

器件型号:AM3359

你(们)好  

我已经为 sysboot 引脚使用了10k 上拉和下拉电阻器、这可以吗?

我已经选择了 SYSBOOT[0:4]=11000b、此 SYSBOOT[0:4]=11000b、具有空串行闪存和空 SD 卡(MMC0、3.3V)。 现在、如果我检查示波器上 SD 卡或串行 SPI 闪存的 clk 引脚、我是否能在上面获得任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议遵循 AM335x EVM 设计或 BBB 设计:这两种设计中使用了100K 上拉电阻。

    [引用]我已选择 SYSBOOT[0:4]=11000b、其中包含空串行闪存和空 SD 卡(MMC0、3.3V)[引用]
    这将配置以下引导选项:
    SPI0 MMC0 USB0 UART0

    是的、这意味着 ROM 代码将配置相应的引导接口。 建议您仔细阅读 AM3359技术参考手册中的第26章初始化。
    以下 Wiki 还提供了一些其他有用信息:
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、如果您确保 SYSBOOT 引脚在复位释放时处于所需状态、并且外部电阻器在运行时不会损坏这些引脚上的信号、则可以使用您为上拉电阻器选择的任何值。

    此致、
    Yordan