请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5708 您好!
我有一位客户提出以下问题:
表7-12列出了两个不同的 A3偏斜条目、一个用于单面 DDR3存储器、另一个用于镜像。 这两者应该是相同的吗? 我们看到了在执行镜像器件时允许更大 A3偏斜的其他设计。
2.有没有人使用过双芯片部件,只是将!CS 和相关的 CLK 和 CE 引脚连接在一起? 我已经在网络上进行了挖掘,找不到不能完成这项工作的原因。 尤其是连接与使用两个8位器件而不是单个16位器件时的连接相同。 它是否与 DDR3存储器结构有关? 如果它们是真正的双芯片、并且只需共享数据接口、那么您应该能够将它们视为两个分立器件。
谢谢、
Michael Balourdas