This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:DDR 路由规则

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632859/am5708-ddr-routing-rules

器件型号:AM5708

您好!

我有一位客户提出以下问题:

表7-12列出了两个不同的 A3偏斜条目、一个用于单面 DDR3存储器、另一个用于镜像。  这两者应该是相同的吗?  我们看到了在执行镜像器件时允许更大 A3偏斜的其他设计。

2.有没有人使用过双芯片部件,只是将!CS 和相关的 CLK 和 CE 引脚连接在一起?   我已经在网络上进行了挖掘,找不到不能完成这项工作的原因。  尤其是连接与使用两个8位器件而不是单个16位器件时的连接相同。 它是否与 DDR3存储器结构有关?  如果它们是真正的双芯片、并且只需共享数据接口、那么您应该能够将它们视为两个分立器件。

谢谢、

Michael Balourdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、所有 AM57x 器件的这些要求都是相同的。
    2.并行连接2个输入将违反器件的阻抗和负载要求。