This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3X EVM XGA 显示问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625391/tda3x-evm-xga-display-issue

您好!

我的 TDA3x EVM 板有一些问题。 该文档指出、应选择 HDMI XGA TDM 模式、因为 VIP 输入引脚与显示输出引脚复用。

当我使用 VISION_SDK_02_06进行编译时、一切正常。 当我使用最新的 VISION_SDK_03_00时、当我使用 XGA 分辨率显示时、显示器显示"Out of range"。

在这两个传感器中、HDMI1080p 只能显示两个视频输入。

是否可以:1. 是否禁用1080p 所使用的多路复用引脚功能? 或2. 了解 XGA 模式下的软件变化?

希望从这里获得一些帮助。

谢谢、

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    "超出范围"通常意味着接收到的同步信号不正确。 可能是引脚多路复用器、或 DSS 中的时序设置不正确能否比较 DSS 时序_h 和时序_v 寄存器、并查看是否有任何更改。  

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    什么是 DSS 以及如何检查这些寄存器值?

    谢谢、

    Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    DSS 是显示子系统。 有关 DSS 和寄存器地址的更多信息、请参阅 TRM。

    此致、

    Mariya