请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我的 TDA3x EVM 板有一些问题。 该文档指出、应选择 HDMI XGA TDM 模式、因为 VIP 输入引脚与显示输出引脚复用。
当我使用 VISION_SDK_02_06进行编译时、一切正常。 当我使用最新的 VISION_SDK_03_00时、当我使用 XGA 分辨率显示时、显示器显示"Out of range"。
在这两个传感器中、HDMI1080p 只能显示两个视频输入。
是否可以:1. 是否禁用1080p 所使用的多路复用引脚功能? 或2. 了解 XGA 模式下的软件变化?
希望从这里获得一些帮助。
谢谢、