请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
尊敬的专家:
我们将使用 TDA2x 上的统计收集器进行 RAM 负载和延迟监控。
- L3 NOC 统计信息收集器(TRM 第30.10.7节)--> L3目标负载监控(TRM 第30.10.7.1节)--> L3主设备延迟监控(TRM 第30.10.2.2节)
但在 TDA3x TRM 中、缺少 L3目标负载监控部分。 它仅包含
- L3 NOC 统计信息收集器(TRM 第26.9.7节)和 L3主延迟监控(TRM 第26.9.7.1节)
TDA3x 上是否有目标负载监控选项或... ?
非常感谢、致以诚挚的问候、
Gregor