This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3x 与 TDA2x L3 NOC 统计数据收集器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625632/tda3-tda3x-vs-tda2x-l3-noc-statistics-collector

器件型号:TDA3

尊敬的专家:

我们将使用 TDA2x 上的统计收集器进行 RAM 负载和延迟监控。

- L3 NOC 统计信息收集器(TRM 第30.10.7节)--> L3目标负载监控(TRM 第30.10.7.1节)--> L3主设备延迟监控(TRM 第30.10.2.2节)

但在 TDA3x TRM 中、缺少 L3目标负载监控部分。 它仅包含

- L3 NOC 统计信息收集器(TRM 第26.9.7节)和 L3主延迟监控(TRM 第26.9.7.1节)

TDA3x 上是否有目标负载监控选项或... ?

非常感谢、致以诚挚的问候、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    您的问题已转交给专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    TDA3x 支持从端口/目标负载/流量监控。 与 TDA2x 的区别在于、

    在 TDA2x 中、有一个专用于 DDR 通信监控 SC_SDRAM (端口 EMIF1_SYS、EMIF2_SYS、MPU_MA_P1、MPU_MA_P2)的状态控制器、
    在 TDA3x 中、DDR 监控由 Statcoll 1 (端口 EMIF_SYS)完成、但该 Statcoll 1还支持其他端口上的主通信监控。

    谢谢、此致、
    Piyali