This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320C6678:TMS320C6678L

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625760/linux-tms320c6678-tms320c6678l

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

     我有一个 TMS320C6678 Lite 评估模块刚刚接收、我使用跳转设置为 nand flash boot Linux 和使用电源引导加载设置。但 UART 控制台没有任何消息 ouput.can u help me?

BR

Eric

2017年9月16日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    检查"COM_SEL1、UART 路由选择连接器"( Mini‐USB 连接器(USB1)上的默认值)

    EBI