您好!
我的客户尝试使用 C6678 SRIO IBIS-AMI 模型、但 他们在 ADS 中遇到以下错误。
似乎*。dll 文件已与 IBIS 文件放在同一目录中、但仍然看到了 erros。
你能建议吗?
我不`m IBIS 软件包中是否存在相关文档、但如果您有单独的文档、请发送给我。
在网表平坦期间、Tx_AMI1中的 hpeesofsim 检测到错误。
无法加载 AMI 库
'c:\ti\Keystone2\Keyston_SRIO_AIF_Hyperlink_SERDES_AMI_Model_v0p96_r1p2\TX_BIBIAS_AMI\librincewind_40nm_TX.dll'。
请检查您的 IBIS 文件中是否包含 AMI 库(DLL)
为32位 Windows 平台指定了和
是否与 IBIS 文件存储在同一文件夹中。
环境:
- windows7 64位 ADS 版本2016.01.1 (64位)或
- windows7 64位 ADS 2014.01 (64位)或
- windows7 32位 ADS 2014.01 (32位)
此致、
Naoki Kawada