This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:SRIO 的 IBIS AMI 仿真错误

Guru**** 2581945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629748/tms320c6678-error-in-ibis-ami-simulation-for-srio

器件型号:TMS320C6678

您好!

我的客户尝试使用 C6678 SRIO IBIS-AMI 模型、但 他们在 ADS 中遇到以下错误。
似乎*。dll 文件已与 IBIS 文件放在同一目录中、但仍然看到了 erros。
你能建议吗?
我不`m IBIS 软件包中是否存在相关文档、但如果您有单独的文档、请发送给我。

在网表平坦期间、Tx_AMI1中的 hpeesofsim 检测到错误。
  无法加载 AMI 库
'c:\ti\Keystone2\Keyston_SRIO_AIF_Hyperlink_SERDES_AMI_Model_v0p96_r1p2\TX_BIBIAS_AMI\librincewind_40nm_TX.dll'
  请检查您的 IBIS 文件中是否包含 AMI 库(DLL)
  为32位 Windows 平台指定了和
  是否与 IBIS 文件存储在同一文件夹中。

环境:
- windows7 64位 ADS 版本2016.01.1 (64位)或
- windows7 64位 ADS 2014.01 (64位)或
- windows7 32位 ADS 2014.01 (32位)

此致、
Naoki Kawada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki、

    请参阅 C6678产品页面上的 TI Keystone DSP 超链接 SerDes IBIS-AMI 模型应用报告(SPRABW2)。  其中讨论了已测试的操作系统支持和仿真器。  此 IBIS-AMI 模型无法更新以支持更新的操作系统和其他仿真器。  他们能否使用本文档第3页列出的仿真器之一?

    Tom

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TOM-SAN、

    我的客户在 Windows 7 32位环境中尝试了 ADS 2011.01、但他们仍在解决此问题。
    在这种环境下、IBIS-AMI 模型应该能够工作、对吧?
    您是否可以在最终再次检查 IBIS-AMI 是否正常工作? 如果您进行了验证、我的客户希望您共享相关的 ADS 工作区。
    (我刚刚翻译了他们对该主题的评论。 我不是`m 的专家。 `m,我不知道他们到底在寻找什么。)
    请帮他们解决问题。

    此致、
    Naoki Kawada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    我们对 KeyStone-I IBIS-AMI 模型的支持非常有限。  这些模型已被超过50家客户使用。  它们可正常工作。  特定工具和工具版本的使用问题超出了我们所能提供的范围。  文档位于

       

       

    在 C6678产品页面上提供了仿真设置和执行的指导。  它列出了预期能正常工作的工具、版本和操作系统。  您还需要确保使用与这些旧模型兼容的 IBIS 版本。

    Tom