请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3703 工具/软件:Code Composer Studio
如何将 AM3703置于大端模式? 数据表确认字节序可针对数据进行配置、因此这应该是可行的。
我已经更改了 code composer、以便在此模式下编译代码、但找不到有关如何更改处理器本身的任何文档。 当我尝试运行调试器时、它会显示"Load Program Error: file does not match the target endery, not loaded"。