This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3703:大端模式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632818/ccs-am3703-big-endian-mode

器件型号:AM3703

工具/软件:Code Composer Studio

如何将 AM3703置于大端模式? 数据表确认字节序可针对数据进行配置、因此这应该是可行的。

我已经更改了 code composer、以便在此模式下编译代码、但找不到有关如何更改处理器本身的任何文档。 当我尝试运行调试器时、它会显示"Load Program Error: file does not match the target endery, not loaded"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM37x 器件为小端字节序、无法重新配置为大端字节序。