主题中讨论的其他器件:FLASHTOOL、 UNIFLASH
多年来、我们一直在 Windows XP 上使用 Flash v1.6工具作为工厂编程站的一部分、但最终需要迁移到 Windows 7。 我们很难使测试系统能够在一年前的32位 Windows 7中工作。 随着 PC 硬件发生变化并开始出现故障、即使操作系统是相同的、尝试在较新的 PC 上实现这一点也非常困难。 我正在使用 OMAPFlash.exe 命令行对器件进行编程、但脚本会暂停并最终超时(20秒后)、没有错误。 每次运行脚本时超时的位置可能会有所不同。 我在较旧的硬件上没有看到此故障(例如 Dell Optiplex 790)、但在尝试使用新硬件(即 Dell Optiplex 5050)运行时反复出现此错误
Windows 7是目前唯一的选项。 Windows 7中是否有任何对 Flash v1.6工具的直接支持或直接替换? 我尝试过 WinXP 兼容模式,但这没有帮助。
命令行脚本:
OMAPFlash.exe ^
-OMAP 3 -2 -p EVM_mDDR_micron 2G -t ^μ s
CHIP_ERASE NANDINFO1BITBOOT 0 ^
chip_download NANDINFO1BITBOOT "%~DP0\boot_LDR.bin.ift"^
CHIP_DOWNFOINTECC@20000 "%"~DP0\OE_Main_B.Flashtool"