This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:Windows 7上的闪存 v1.6失败

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: FLASHTOOL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631618/am3703-flash-v1-6-fails-on-windows-7

器件型号:AM3703
主题中讨论的其他器件:FLASHTOOLUNIFLASH

多年来、我们一直在 Windows XP 上使用 Flash v1.6工具作为工厂编程站的一部分、但最终需要迁移到 Windows 7。  我们很难使测试系统能够在一年前的32位 Windows 7中工作。  随着 PC 硬件发生变化并开始出现故障、即使操作系统是相同的、尝试在较新的 PC 上实现这一点也非常困难。  我正在使用 OMAPFlash.exe 命令行对器件进行编程、但脚本会暂停并最终超时(20秒后)、没有错误。  每次运行脚本时超时的位置可能会有所不同。  我在较旧的硬件上没有看到此故障(例如 Dell Optiplex 790)、但在尝试使用新硬件(即 Dell Optiplex 5050)运行时反复出现此错误

 

Windows 7是目前唯一的选项。  Windows 7中是否有任何对 Flash v1.6工具的直接支持或直接替换?  我尝试过 WinXP 兼容模式,但这没有帮助。  

 

 命令行脚本:

 

OMAPFlash.exe ^

   -OMAP 3 -2 -p EVM_mDDR_micron 2G -t ^μ s

   CHIP_ERASE NANDINFO1BITBOOT 0 ^

   chip_download NANDINFO1BITBOOT "%~DP0\boot_LDR.bin.ift"^

   CHIP_DOWNFOINTECC@20000 "%"~DP0\OE_Main_B.Flashtool"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否曾尝试使用 Uniflash 工具 :processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_v3.4.1_Release_Notes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我认为 Windows 7可以选择在 Windows XP 兼容模式下运行程序。 你试过这个吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,Windows XP 兼容模式不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、然后我将要求软件团队评论 Uniflash 是否可以与 AM37x 器件配合使用。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我认为这里的问题是驱动程序仅为32位、尚未更新。 我听说有些人在64位计算机上成功创建了32位虚拟机、但我个人无法确认这一点。 目前、我们没有更新驱动程序的计划。