This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:以太网问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630408/omap-l137-ethernet-issue

主题中讨论的其他器件:OMAP-L137

大家好、我的客户现在已经停产了、并联系了我、提出了以下有关 OMAP-L137的问题。 请查看以下客户问题。

我目前正在调查一个使用 TI OMAP L137 (OMAPL137DZKB3)的运动板问题。 在此调查期间、我们遇到了 OMAP 的一些意外行为、希望您的支持人员能够找到根本原因并找到解决方案。  

背景信息:
电路板布局使得 OMAP 处理器通过 RMII 总线连接到以太网 PHY 类型 KSZ8041 (来自 Microchip Technology)。 MII 接口直接连接到1.5米 UTP 电缆与笔记本电脑(主机)。 此笔记本电脑运行测试软件、以模拟一个通过以太网对运动板进行的简单 API 调用。

问题简介:
我们的最终客户报告了有关软件 API 调用超时错误的问题。 问题是 OMAP 在呼叫超时(8秒)内不响应主机、并且主机上记录超时错误。 超时最初设置为8秒、但作为变通方式增加到3分钟、因为最终(通常在1分钟50秒后)呼叫始终完成。

内部调查:

  • 我们能够在到目前为止测试的所有板上重现此问题。
  • 我们发现问题出在从 OMAP 到主机(通过以太网)的通信路径中:
    • 在应用程序级别、响应在毫秒内被推入 TCP 套接字、但主机在1min50秒后收到响应。
    • 在 Wireshark 的支持下、我们可以看到网络错误、并在超时期间重新传输。

  • 该问题在一个电路板上重现比在其他电路板上重现更容易、并且与温度相关。 超时次数随着 OMAP 温度的升高而增加(测试结果高达45摄氏度)。

观察结果:

  • 如果我们用热风枪略微加热 OMAP 处理器、我们会看到 API 调用的超时周期增加了一分钟甚至更多。
  • 如果我们在超时期间 Ping OMAP 处理器、则此超时时间会以秒为单位减少、但我们并不知道原因(可能与内核中的 TCP 拥塞机制有关)。
  • 每次出现此问题时、我们都会看到主机上的 RX 数据包丢失错误计数器增加1。
  • 我们在示波器上看到、当发生超时错误时、RMII_CLK 和 RMII_TXEN 信号之间的时序发生变化(请检查附件中的示波器图)。 RMII_CLK 和 RMII_D0/D1信号之间的关系没有变化。 RMII_CLK 看起来也很稳定。
  • 我们还检查了电源噪声和 RMII 时序、并执行了以太网合规性测试。 这些都在规格范围内。

问题1:

RMII TXEN 时序和 OMAP 输入(电源、晶振等)之间或通过去耦或 PCB 布线是否存在任何已知关系? 哪些因素会导致 EMAC 子系统的温度灵敏度?

 

问题2:

哪些特定的电源引脚供应 EMAC 模块? 测量 OMAP 的 PLL 电源时要符合 OMAP 规格、但我们要测量尽可能靠近 EMAC 块的电源噪声。

OMAP-RMII_CLK_VS_RMII_TX_EN_ERROR_During_OMA_暖 通.png:

OMAP_RMII_CLK_VS_RMII_TX_EN_NO_ERRORS.png

提前感谢 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在附件中包括了一个示波器图,其中显示了来自 OMAP (OMAP ->以太网 PHY)的 RMII_CLK (CH1)和 RMII_TXD0 (CH2)信号。 时钟到输出的时间随时间突然变化(~5ns)。 由于这不是正常行为、我们怀疑 EMAC 模块中存在一些时序问题。 问题是哪些硬件/布局依赖项会导致这种影响。 如果我们的测试软件没有显示计时错误,我也看不到时钟和数据之间的关系发生了这种变化。 如果 OMAP 的温度升高、就会出现偏移。