This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:制造有缺陷的 DM388部件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388, DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662122/tmdscsk388-dm388-part-with-manufacture-defective

器件型号:TMDSCSK388
主题中讨论的其他器件: DM388

您好!

我正在从事一个项目、我已经以捆绑包的形式购买了 TMDSCSK388和 TMDSCSKCC。 我按照所有指示充分执行这些指令。

电路板不会通过以太网或 USB 与计算机通信。 我们已经尝试了3台不同的计算机、其中有 Putty 和手册中列出的其他程序、但运气不好。 我认为电路板存在制造缺陷。 我收到了 TI 的 Billy Owens 的回复。 "我对这方面的轻微延误表示歉意。 这张 TT 似乎被关键字标记为芯片质量问题、并且刚刚从该工作负载中重新分配。" 他说要在这个论坛上发帖、以获得我所需的帮助。 请告诉我你们能做些什么。 我对该产品有非常严格的开发时间表、如果无法尽快解决、我将不得不走另一条路线!  

订单编号:1729444

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试运行 SD 卡上的演示?

    SD 卡可能已损坏。

    调试电路板的第一步是创建新的 SD 卡。 用户指南中提供了相关说明

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    我查看了 SD 卡、它在笔记本电脑上显示了文件、因此我不认为它已损坏。 如果是新产品、为什么 SD 卡会损坏? 电路板在发运前是否经过测试? 此外、Billy Owens 提到的"硅问题"是什么?

    我已经等了5天才对此作出回应。 我需要将其退还并收回我的资金。 如果我订购另一个、如何确保不会再次发生这种情况?

    最棒的
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解、

    您是否看到任何调试日志?

    是否有 LED 闪烁?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想鸣叫并解释我给您的第一封电子邮件是解释您的 TT 被标记为质量芯片问题,然后在重新分配给我的团队之前转到该团队的工作负载。 我没有解释过您遇到了芯片问题、只是系统最初将其标记为该问题。 很抱歉,这种混乱。

    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在 COB 之前调试 SD 卡。 我将告诉您今天的结果是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Billy。 很抱歉、我不知道您的意思。 现在我看到了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    大型主板上有 LED 闪烁。 这是一个星期前、我没有板摆在我面前、但我将在接下来的1-2小时内告诉你正在发生的事情。 以太网上没有 LED、情况如此。 仅电路板主板上的 LED。 新 SD 卡制作完成后,我应该查找哪些 LED?

    最棒的
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cesar、

    我们现在正在解决这些问题。 我想我们正在讨论一些问题、但我将在星期一上午向您提供更多详细信息。

    最棒的
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     通过使用 DM388板、SD 卡中包含文件、我复制了所有文件并进行了调整并将其放回。 问题是我无法再次构建我认为是问题所在的文件、这是因为虽然所有指南都提到 IPNC_RDK_3.9.1.tar.gz 文件、但这些文件没有可用的下载。 目前、器件将每隔几分钟重复向串行终端"CCC"写入数据、这表示尝试从 UART 引导。 如果不能从二进制文件中重新编译、则不确定要执行什么操作。

    请提供建议。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过使用 DM388板、SD 卡中包含文件、我复制了所有文件并进行了调整并将其放回。 问题是我无法再次构建我认为是问题的文件,这是因为虽然所有指南都提到 IPNC_RDK_3.9.1.tar.gz 文件,但这些文件没有可用的下载。 目前,设备将每隔几分钟重复向串行终端“CCCCC”写入数据,这表示尝试从 UART 引导。 如果不能从二进制文件中重新编译、则不确定要执行什么操作。

    请提供建议。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用新的 SD 卡、但上一张卡上的相同文件未提供此错误、该错误会不断重复:

    U-Boot SPL 2016.05-00004-g63acf8c-脏 污(2017年2月13日- 17:24:46)
    尝试从 MMC2引导

    几分钟后、它最终尝试引导内核、但进入了内核恐慌

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tar.gz 文件包含在此安装程序中。 请使用 Linux PC 进行安装。

    www.ti.com/.../ipnc-rdk-csk

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已更新修复了内核恐慌、是文件复制问题。 现在的问题是电路板通过可用的接入点持续启动、并重复执行第一个屏幕截图中所示的相同负载。 能够进入 Linux 提示符、但如果无法可靠地重新引导至引导菜单提示符、它将崩溃。 发出 boot 命令后、只需通过引导循环进行重新设置、在该循环中、您可以偶尔引导至 Linux 提示符。

    无法确定导致此不可靠引导的原因、因为未显示明显错误。 用例脚本会泛洪屏幕的输出、这可能是部分问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更多信息吗?

    您是否能够在 PC GUI 上查看摄像机输入?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么信息?  

    否、我们不是? 您在命令窗口中讨论的是什么? 到目前为止、这就是我们必须处理的所有问题。 这是我们可以与摄像机进行通信的唯一方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够按照用户指南中的说明在 Web 浏览器上流式传输演示?

    谢谢你

    Cesar

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127#Streaming_Demo_on_Web_Browser.28IE.29

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    否、我们无法流式传输演示。 我们删除了 usecase.sh 文件、该文件阻止了系统崩溃。 现在、我们需要有关新文件的帮助、该文件将允许我们使用摄像头、但不会尝试自动启动系统。 实质上、有一个文件会使上载到该 usecase.sh 文件上的系统崩溃。 我们需要知道这是什么、因此我们可以将其删除并启动并运行。  

    提供的用于实现 UI 的用例文件会导致器件不断重启。 如果您可以向我提供电子邮件地址、我也可以向您发送整个 PuTTY 日志。 该文件无法附加到此论坛。   

    感谢您的持续支持、希望我们今天可以通过 EOB 获得解答!  

    最棒的

    Matt