This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 显示:运行时间距变化 IPNC RDK3.9.1

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664082/display-runtime-pitch-change-ipnc-rdk3-9-1

尊敬的 TI:

我有两个输入、一个来自(CAP + Display)、另一个是(CAP +马赛克+ Display)、它连接到合并链接。

从连接到显示链接(HDMI 显示设备)的合并。

在从一个转换到另一个时,我将遇到显示:运行时间距变化(3840->1920)的问题,反之亦然。

通过选择通道,我将使用此 API:-

   VDIS_switchActiveChannel (VDIS_DEV_HDMI、1);

建议我解决这个问题!!!

此致、

Rajesh Kannan S