请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI:
我有两个输入、一个来自(CAP + Display)、另一个是(CAP +马赛克+ Display)、它连接到合并链接。
从连接到显示链接(HDMI 显示设备)的合并。
在从一个转换到另一个时,我将遇到显示:运行时间距变化(3840->1920)的问题,反之亦然。
通过选择通道,我将使用此 API:-
VDIS_switchActiveChannel (VDIS_DEV_HDMI、1);
建议我解决这个问题!!!
此致、
Rajesh Kannan S