This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3358:基本 UART 示例不工作

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664305/rtos-am3358-basic-uart-example-not-working

器件型号:AM3358

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 BBB、并正在考虑让 UART 工作。  我开始使用应用报告 SPRAC32 (http://www.ti.com/lit/an/sprac32/sprac32.pdfasa baseline)(首先让 UART0开箱即可使用示例、然后尝试执行 pinmux 示例以使 UART1正常工作)。

但是、在按照应用报告构建项目并运行示例以测试现有 UART0后、我不会从 UART 中获取任何内容。  我使用的是与其他处理器和电路板配合使用的3.3伏 FTDI 线缆。  在 UART0工作之前、我不想尝试报告的 pinmux 部分。   

 UART_BasicExample_evmAM335x_armExampleProject 在 BBB 上构建并加载而不会出现任何问题(在执行应用报告中的步骤3.1之后)、但 UART0不会出现任何问题。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    您是否让 UART_BasicExample_bbbAM335x_armExampleProject 与 BBB 上的 UART0一起工作(默认情况下、此示例通过在标题 J1上使用 FTDI 电缆并通过该端口输出字符来工作)?

    https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/657786/2432035#2432035 

    我知道我们对上述主题进行了类似的讨论、该主题是否一直延续到我的上一篇帖子? 在这里、我提到了 SPRAC32未涵盖的更改。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、
    感谢您澄清 UART0引脚-这实际上使我在使用原理图的贴标方式中发现了一个巨大的错误。 基本上、我没有连接到 UART0... 该示例现在效果很好。

    现在我已经开始工作了、我将处理您在上面引用的线程、以查看是否可以使 UART1正常工作。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    很棒!
    再次感谢您在我们共同努力解决您的问题时表现出的耐心。

    Lali