工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用 BBB、并正在考虑让 UART 工作。 我开始使用应用报告 SPRAC32 (http://www.ti.com/lit/an/sprac32/sprac32.pdfasa baseline)(首先让 UART0开箱即可使用示例、然后尝试执行 pinmux 示例以使 UART1正常工作)。
但是、在按照应用报告构建项目并运行示例以测试现有 UART0后、我不会从 UART 中获取任何内容。 我使用的是与其他处理器和电路板配合使用的3.3伏 FTDI 线缆。 在 UART0工作之前、我不想尝试报告的 pinmux 部分。
UART_BasicExample_evmAM335x_armExampleProject 在 BBB 上构建并加载而不会出现任何问题(在执行应用报告中的步骤3.1之后)、但 UART0不会出现任何问题。
有什么想法吗?