This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:最佳开发 用于将 DSP 从 FPGA 移植到 TI 处理器的电路板。

Guru**** 2961530 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802, TMDSOSKL137, OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663282/tms320c6747-best-dev-board-for-porting-dsp-from-fpga-to-ti-processor

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件:PCM1802、 TMDSOSKL137、 OMAP-L137

大家好。  此处为新内容。  我想将 IP 从 FPGA 移植到 TI DSP。

因此、我正在研究将另一个产品(Spartan3AN)中当前的任务移植到 TI DSP 的最简单和最简单的方法。  我需要浮点功能、并且可以轻松地从演示板过渡到 OEM 产品。  我正在寻找具有24位 AD/DA 编解码器的器件、如果可能、我可以在自己的板上重新使用该编解码器、而无需重新编写代码和驱动程序。  我想知道 TMDSOSKL137是否 适合我。  你怎么看?  使用此 DSP 和开发、我是否能够快速轻松地启动和运行编解码器的简单 DSP 代码? 电路板?  期待开始使用。  

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好、OSK 可能是您的成功之道。 电路板上的 AIC3106立体声编解码器支持24位音频、我们还提供了一些基本的模拟回送代码。

    立体声是否足够好? 如果您需要多通道、请查看此子卡:

    www.spectrumdigital.com/.../

    ADC 是 PCM1802、DAC 实际上是一个 AKM AK4588组合编解码器(内置 DIR)。 都是24位。

    类似的情况-我们有一些基本的模拟回送代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yordan、Tufino。 是否可以将外部时钟应用于此开发的编解码器。 电路板? 我的 Spartan3AN 设计使用由外部49.152MHz 计时的24位编解码器。 时钟。 FPGA 的"驱动程序"采用49.152MHz 的外部频率。 时钟并生成读取和写入48kHz 所需的信号和时序。 音频。 您知道我是否能够为 TMDSOSKL137上的音频时钟重新创建此配置吗? 谢谢。 谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    我建议您查看原理图、因为这样做更容易遵循:
    support.spectrumdigital.com/.../EVMOMAPL137_Schematics_RevD.pdf

    如果想法是将 FPGA 替换为 TI DSP、那么是的、这基本上就是我们已经在做的事情。

    查看原理图的第22页。 在本例中、我们有一个24.576MHz 振荡器(U39)将 MCLK 驱动到 AIC3106编解码器(U38)中、也驱动到 McASP1上的 AHCLKX1引脚(一直沿 T_AIC _MCLK 网络返回到表2)。 McASP1然后采用该 MCLK 并将其分频以生成位时钟(ACLKX1)和帧同步(AFSX1)、然后将它们驱动到 AIC3106中(返回到表22)。 这是一种非常常见的方法;我们通常希望获得 DSP 的一些参考 MCLK、并能够根据我们处理的是48K 还是96K 等内容对其进行分频。

    足够接近? 如果您希望保持49.152MHz MCLK、您可能会找到一个在该速率下兼容引脚的振荡器并将其交换出去、但我怀疑您关心的是能够获得适合48kHz 运行的 I2S 时钟、 这可以通过现有24.576MHz 振荡器实现。 如果您实际上想将任何外部源馈入电路板、您可能会断开 U39并导入某些东西。

    谢谢、
    Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是令人鼓舞的。 谢谢、Bobby。  

    因此、如果我理解、该评估板使用24.576MHz。 参考来生成48kHz 的采样率。因此、如果我交换了24.152MHz 的外部时钟来替换振荡器。 (稍慢一些)、那么我是否会更改 McASP 或 MCLK 数学运算或某处的配置、以得出相同的48kHz。 24.152MHz 的音频采样率。 时钟?

    为了帮助概述我需要做的事情-如果我需要、或者更容易做到、我可以将我的外部时钟源更改为24.576MHz。 频率为48kHz、这是 TI 电路板所期望的。 因此听起来一切都很好。  然而、众所周知、TI 电路板上的高频时钟只是略有不同-是否可以使用一系列输入时钟频率来获得任意的音频采样率? 或 DEV。 板振荡器有一点关闭? (49.152MHz。 除以1024可得到48kHz。)  

    此开发 电路板看起来是我迄今为止找到的使我的设计从 FPGA 迁移到 DSP、然后再迁移到定制 PCB 产品的最佳选择。  现在、我只想确保我更好地理解。  非常感谢。  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、McASP 只有整数时钟分频器、因此无法从24.152MHz 获得所需的48kHz 数字。

    在24.576MHz 的情况下、它如下所示:

    Fs = 48kHz
    立体声 I2S 的位时钟= 64fs = 3.072MHz。  每个插槽32位(即使它只有16位或24位数据、我们处理32位字)* 2个插槽(左侧和右侧)。
    主时钟= 512fs、因此48kHz 时为4.576MHz。 您还可以执行256fs、128fs 等操作  它通常取决于编解码器所需的 MCLK:FS 比率。

    有时、您可以获得一些 MCLK 值以分频至采样率、但无法获得具有整数分频器的位时钟。  例如、很明显、可以得到48.0MHz 分频为48kHz、但不能得到位时钟分频为3.072MHz。  这就是为什么您通常会在音频设计中看到24.576MHz 或12.288MHz 晶体、因为它们清晰地进行分频以获得48/96/192kHz 音频所需的位时钟和帧同步。


    我只想确保-您实际上想使用24.152MHz 还是49.152MHz?  24.152无法工作、但49.152 MHz 可以工作(2x24.576)。  基本上、只要您可以将整数除以 FS 和64fs、您就可以使用所需的任何 MCLK、只要 AIC3106可以使用。  MCLK 的上限为50MHz。

    谢谢、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Bobby、我的错。 我想我现在就明白了-不知怎么说、我错误地读取了 TI 电路板、使其使用49.576MHz。 而不是24。 实际使用的576。  

    概括如下:

    我在 Spartan3AN 上的设计使用49.152 (48、000 * 1024)、这正好是此 TI 板的主音频时钟频率的两倍。  

    将512分频更改为1014分频、以便在驱动器中的某个位置将 TI 板从主音频时钟频率的两倍运行、这是否简单?

    如果代码变化微不足道、我可以选择将外部音频时钟更改为24.576MHz。 但是、这需要重新调整时钟源并重新编程 OTP 器件。  

    谢谢。

    谢谢、

    Bob

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好、好的、这很有道理。  是的、这应该是那么简单。 我一段时间内没有编写软件、但这应该是一个微不足道的更改。

    实际上,你将改变 MCLK (AHCLKX1)和位块(ACLKX1)之间的分频器的分频值--在寄存器 ACLKXCTL 中寻找一个名为 CLKXDIV 的位字段。  帧同步发生器将从此处获取、您将获得所需的48kHz 频率。  我建议获取 OMAP-L137的 TRM 并熟悉 McASP。  有关时钟和帧同步发生器的详细信息、请参阅第26.0.21节:
    www.ti.com/.../spruh92d.pdf

    祝您好运!

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 看起来不错。 感谢 Bobby 和提供更多信息的链接。