This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:PLL 锁定时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663320/am4372-pll-lock-time

器件型号:AM4372

大家好、

我想知道 旁路模式下的 PLL 锁定时间(PRCM_CM_IDLEST_DPLL_MPU 寄存器[ST_DPLL_CLK]= 1时的时间)。

我看到了 TRM 的以下描述。

当 ST_DPLL_CLK 变为"1"(DPLL 锁定)时、哪个时间在"频率重锁时间"和"相位重锁时间"之后?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下表对这一点进行了说明:

    "表6-25描述了在30°C 下的标称过程中 PLL 旁路模式的重锁时间和功耗 频率锁定时间是从旁路模式到内部正常时钟频率处于活动和锁定模式最终输出频率的+/-1%范围内的最大延迟。 锁相时间是从旁路模式到内部 FBCLK 和 REFCLK 之间的相位差小于活动和锁定模式96个连续 REFCLK 的 REFCLK 周期的6-12%时的最大延迟。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪个"锁频时间"和"锁相时间"将 PRCM_CM_IDLEST_DPLL_MPU 寄存器的 ST_DPLL_CLK 设置为1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ST_DPLL_CLK 位是 PLL 频率和相位输出信号的组合。

    此致、
    James